处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

PC市场持续衰弱,平板表示我也是

PC市场持续衰弱,平板表示我也是
来源:eettaiwan 时间:2016-06-24

2016年已经过去一半,但显然奋力挣扎的个人电脑(PC)以及平板装置(tablet)市场表现持续走下坡…

市场研究机构IC Insights近日公布的报告指出,2016年已经过去一半,但显然奋力挣扎的个人电脑(PC)以及平板装置(tablet)市场表现持续走下坡,主要因为更多使用者延后换机采购,以及越来越常依赖智慧型手机的行动运算以及上网功能;全球PC出货量在2015年第四季较上一年度同期衰退了近 10%,2016年季的衰退幅度也差不多。

PC与平板装置市场在2016年一开始就表现衰弱,让IC Insights将这两类产品的年度出货表现预测,由先前的0%成长率与2%衰退,调降为分别衰退2%与4%;如下图所示,该机构现在估计2016年整体个人运算装置(包括PC、平板装置与利用网际网路/云端运算的精简型客户端设备)出货量,将减少至1.83亿台。


此外IC Insights估计到2019年,整体个人运算装置出货量的复合年平均成长率(CAGR)仅有0.1%;而该机构先前的预估值则是0.7%。以各类型产品来看,估计2016年桌上型电脑全球出货量由2015年的1.22亿台减少2.4%、来到1.19亿台,笔记型电脑出货量由1.62亿台减少1.2%、来到1.60亿台,平板装置出货量则由1.99亿台减少至1.92亿台。

只有网际网路/云端运算客户端装置出货量估计2016年可呈现成长,由2015年的1,000万台增加至1,200万台;因为这类价格相对较低的系统通常是以寻求低成本完整PC替代品、又需要比平板装置范围更广的运算功能之学校与消费者为主要销售目标。

IC Insights指出,今日大多数网际网路/云端笔记型电脑被设计为Chromebook系统,以Google为其Chrome作业系统与线上应用程式所定义的平台规格为基础;此外,云端运算服务的普及也让更多笔记型电脑使用者能接受利用网际网路连结储存空间、线上应用程式软体的观念,而这些都是低价 Chromebook所执行的功能。

不过IC Insights也表示,尽管网际网路/云端运算客户端系统预期在接下来五年都保持成长,这类产品仍占据整体个人运算装置出货量非常小的比例。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19189次
2 1N4001 0.19MB 15173次
3 DAC1220E 0.95MB 13304次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13263次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11349次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8962次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6679次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6464次
9 DS1337U+ 0.28MB 6403次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6380次