处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

版蓝牙5终要出炉,物联网智慧家庭迎来曙光?

版蓝牙5终要出炉,物联网智慧家庭迎来曙光?
来源:eettaiwan 时间:2016-06-21

版蓝牙5.0 (Bluetooth 5.0;BT5)将大幅扩展个人区域网路(PAN)以及网状网路的连接范围,并进一步在家庭与建筑物自动化领域挑战Zigbee技术。从长期来看,供应商与分析师都呼吁不同网路之间建立互连,以便在新兴的物联网(IoT)中实现互通性。

蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)一举将BT5的峰值传输速率从1 Mbits/s提高到2 Mbits/s,连接范围也从30公尺延伸到100公尺。根据Bluetooth SIG在正式发布BT5与网状网路规格时指出,这些增强的功能以及更大的广播资料传输量,将使“我们从‘app与装置配对’(app-paired- to-device)的模式转向‘非连线式’(connectionless)的IoT服务发展。”

专为BT5打造的芯片也必须扩展实体层,预计在今年底以前就可开始出货。至今尚未命名的BT网状网路规格将与现有晶片相容,因此预计会更早出现。

市调公司ABI Research分析师Andrew Zignani表示,这一进展让蓝牙更进一步扩展到整个家庭与庭院,利用智慧型手机或平板电脑就可以当作控制器,因而不必像Zigbee一样还需使用家庭闸道器。

透过网状网路,蓝牙甚至还能够深入智慧建筑物与智慧城市等应用。然而,他补充说,“它还必须逐渐整合于涵盖Wi-Fi、ZigBee、Thread与Z-Wave等多种无线技术的IoT闸道器或智慧中枢(hub),”才能完全实现IoT。

“对于智慧家庭和建筑物来说,涵盖范围至关重要,而速度更快更好,”赛普拉斯半导体(Cypress Semiconductor)无线部门副总裁Eran Sandhaus表示。Cypress近还收购了博通(Broadcom)的IoT业务。

Cypress目前己开始出样新的蓝牙晶片,透过内建的升压功率放大器将连接范围扩展到400公尺,不过其代价是更高的功耗。“市场对于长距离蓝牙的需求高于预期,”Sandhaus强调,客户将会使用这些晶片控制一切事物,从家中庭院的洒水器到停车计费表等。

为了扩展传输范围,BT5将使用更精密的接收器设计,而非Cypress开发的发射机。该规格还支援更高8倍的广播资料传输速率,提高其室内定位app与网状网路应用。

ABI Research的Zignani指出,网状网路规格将大幅扩展蓝牙所支援的范围与节点数量,还可利用整个节点之间共享的资料,实现各种智慧应用。

相较于ZigBee与Thread所用的途径,网状网路将采用其他更简单的建置方式。但Zignani指出,其折衷之处在于“所有的节点都接收资讯以及进行传送,甚至是不相关的,这表示装置必须花更多时间于唤醒以及传递不一定必要的资讯,增加了网路的功耗负载。”

其结果是“延迟并不算太严重......虽然消耗更多的功率,但你能将资讯传送地更远,而且也更简单。”Cypress的Sandhaus补充说,这些增强的功能将使蓝牙越来越有能力与Zigbee竞争消费与商用感测器节点等应用。

想知道更多物联网&嵌入式系统关键技术?快来免费参加Tech Taipei研讨会!

打造互连互通的IoT网路

当然,各种竞争的无线技术也不会等闲视之。

去年十二月,Zigbee联盟(Zigbee Alliance)批准其3.0规格,为其瞄准家庭与建筑物自动化的初始ZigBee规格建立统一各种应用配置的共同架构,并展开与EnOcean联盟的合作。在一年多以前,该联盟还曾与Google旗下Nest推出的智慧家庭协定Thread达成互通性协议。

新的900 MHz HaLow为Wi-Fi带来了更长的距离以及更低功耗,“Z-Wave则继续保有其于家庭安全市场的强力位置,”Zignani强调。

Thread提供基于基于IPv6的802.15.4网路版本,而Zigbee则早在去年即已支援Thread。“虽然蓝牙4.2规范规定提供支援 6LoWPAN的能力......但这还未经标准化,”Zignani认为IPv6可望成为“确保执行于不同网路层的各种IoT装置之间互通性”的潜在关键途径。

终,“并不会只有一种连网解决方案......但采用Wi-Fi、蓝牙与802.15.4等技术组合的装置,每一种技术都有各自的长处和限制,”从而为多协定晶片与家用路由器开启机会之门。

Bluetooth SIG已为IP支援成立了一个工作组,但其争议点同样在于采用IP的成本。“如果你必须在本地处理每个单元,IP可能是非常重要的,但许多app多半透过手机或家庭中枢作业,所以只需使用网路处理转换层,”Sandhaus说,“IPv6需要较繁重的堆叠和协定,并不一定都具有成本和功率效率,所以只在需要时才使用。”

整体而言,Sandhaus同意各种不同的技术之间寻求合作(而非竞争),才是物联网的未来方式。“目前彼此之间存在很大的差距,而蓝牙5.0就是要试着消除其中一部份的差距,”Sandhaus说,“长期来看,我们需要融合蓝牙和Wi-Fi,共同打造无处不在的网路……。”

根据Bluetooth SIG预计,今年将有近30亿个蓝牙装置出货,这一数字将在2020年时达到50亿台,届时将在物联网中占1/3的节点。

根据ABI Research,蓝牙目前在智慧家庭市场的占有率约为8%,预计将在2021年以前成长超过26%。然而,Zignani指出,“基于802.15.4 的解决方案,如ZigBee与Thread,预计将强劲成长,从目前不到17%的市占率快速成长,预计将在2021年以前达到近30%。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19188次
2 1N4001 0.19MB 15165次
3 DAC1220E 0.95MB 13302次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13263次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11348次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8960次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6671次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6462次
9 DS1337U+ 0.28MB 6402次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6378次