处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

普通门锁已经OUT,智能锁让你扔掉钥匙

普通门锁已经OUT,智能锁让你扔掉钥匙
来源:中关村在线 时间:2016-06-17

智能锁是移动互联网信息时代的跨界产品,他的特点就是:把智能手机、智能锁、其他智能终端,通过一个APP组成管理系统,实现实时的开锁及管理,我们的智能生活已经发生了本质的变化。

相信不少朋友都有这样的经历:忘记带钥匙,被锁在家门外;上班时间跑回家给没带钥匙的家人开门;带着钥匙出门,却发现没地方装钥匙;随手一放,再也找不到钥匙……加之现在小偷的盗窃手段越来越高明,过去我们家居生活中使用的普通锁已经无法保护家庭财产的安全,需要使用更加安全的锁具—智能锁。

智能门锁不断发展,让我们也进入无钥匙时代。那么智能锁和传统门锁的区别具体体现在哪些方面呢?


机械锁,是目前人们使用的多的锁具,基本家家都在用,但是,随着智能家居的来临以及人们对于安全、方便、个性化需求都日益加强的今天,机械锁显然已经不太符合时代发展的需求了。而智能锁做为如今智能科技的安保产品之一,相对而言就安全很多,使得不少的家庭都开始选择使用智能锁而抛弃原来的机械锁。


机械锁

智能锁是指区别于传统机械锁,在用户识别、安全性、管理性方面更加智能化的锁具,门禁系统中锁门的执行部件。智能锁区别于传统机械锁,是具有安全性,便利性,先进技术的复合型锁具。家用智能门锁,不仅锁芯使用原理复杂,让人无法开启,而且一些指纹锁需要有指纹才能够打开,小偷再聪明面对没有锁眼的门锁也无计可施。智能门锁具备多种报警方式,低电压报警,避免电池没电;错误提示报警,密码指纹输入错误,自动提醒报警。多重防护,避免恶意破坏及意外发生。安全等级大大提高。

那么智能锁的种类有哪些?


智能锁

防盗锁:根据锁芯的原理不同,防盗门锁可分为弹子锁、叶片锁、磁性锁、IC卡锁、指纹锁等。弹子锁和磁性锁比较常见。像一字形锁、十字锁、电脑锁等都属于弹子锁;磁性锁前几年比较流行,但这目前比较少见。


指纹锁

指纹锁:是一种以人体指纹为识别载体和手段的智能锁具,它是计算机信息技术、电子技术、机械技术和现代五金工艺的完美结晶。指纹锁一般由电子识别与控制、机械联动系统两部分组成。指纹的性和不可复制性决定了指纹锁是目前所有锁具中为安全的锁种。指纹锁除指纹识别外,根据国家规定,应当加配应急机械钥匙。

密码锁

密码锁:是锁的一种,开启时用的是一系列的数字或符号。密码锁的密码通常都只是排列而非真正的组合。部分密码锁只使用一个转盘,把锁内的数个碟片或凸轮转动;亦有些密码锁是转动一组数个刻有数字的拨轮圈,直接带动锁内部的机械。

机械锁和智能锁区别


智能门锁VS普通门锁

1、工作原理

普通锁拆开后可以看见上面一面是槽---钥匙背的方向,另一面是一排小孔,小孔里是长短不一的铜柱和弹簧外面用铝封口。平时铜柱因为不受力而弹出半截,而阻挡了大铜芯的转动。当对应的钥匙插入时,铜柱和钥匙上的齿接触,形成一个有规律的曲线,而闪开了大铜芯上的豁口,使之能够转动。而转动使锁打开的原理就比较简单。智能锁的系统由智能监控器和电子锁具组成。二者异地放置,智能监控器供给电子锁具所需的电源并接收其发送的报警信息和状态信息。这里采用了线路复用技术,使电能供给和信息传输共用一根二芯电缆,提高了系统的可靠性、安全性。


普通锁

2、内部构造

比如普通门暗锁,拉闸门锁,十字型门暗锁等,虽然它们的样式、构造、大小不相同,但开锁原理却是完全相同的。这些锁开锁原理之所以完全相同,主要是在于它们的锁心都是圆形物体。智能锁线圈密封在卡内,不易受外部影响,使用寿命更长;射频卡与读写器之间无机械接触,避免了由于接触读写而产生的各种故障。采用进口电机微动开关等电子元配件,性能稳定可靠。

3、安全技术

在安全技术防范领域,具有防盗报警功能的智能锁代替传统的机械锁,克服了机械锁安全性能差的缺点,使智能锁无论在技术上还是在性能上都大大提高一步。随着大规模集成电路技术的发展,特别是单片机的问世,出现了带微处理器的智能锁,它除具有电子锁的功能外,还引入了智能化管理、专家分析系统等功能,从而使智能锁具有很高的安全性、可靠性,应用日益广泛。

智能锁特点:


智能锁

开锁方式多种多样:指纹密码卡片身份证手机短信遥控器网络机械钥匙等;

防爆防撬报警:U型游离手柄设计,可有效防止外暴力损坏,当前面板受到较严重的变形或者被人为撬开时,门锁会发声报警,并且通过无线设备通知主人;

信息更新功能:辞退保姆或员工可不必换锁,门锁经过设置,原来人员将不能凭原有密码或感应卡开锁。双重认证开锁功能:门锁启动后普通用户必须使用密码+指纹或者其他任意两种方式才可开锁;

开门钥匙时效设置:可通过门锁设置钥匙的授权使用时间,例如使用时间为:2015-5-2015:10至2015-5-2022:10除此之外的时间,开门密码均无效。


智能锁

总结:智能锁是移动互联网信息时代的跨界产品,他的特点就是:把智能手机、智能锁、其他智能终端,通过一个APP组成管理系统,实现实时的开锁及管理,我们的智能生活已经发生了本质的变化。也就是说:智能锁将颠覆传统的指纹锁、密码锁、脸部识别锁等智能锁,成为我们未来安全生活的重要部分。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19208次
2 1N4001 0.19MB 15190次
3 DAC1220E 0.95MB 13316次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13276次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11369次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8980次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6704次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6479次
9 DS1337U+ 0.28MB 6421次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6393次