处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

VR玩家有福了,这几款游戏让你无法自拔

VR玩家有福了,这几款游戏让你无法自拔
来源:天极网 时间:2016-06-14

一年一度的游戏玩家盛会——E3(The Electronic Entertainment Expo电子娱乐展会)将于2016年6月14日~6月16日(北京时间6月15日~17日)在美国洛杉矶会展中心举行。随着开展日期临近,大会上将要亮相的众多游戏也逐渐浮出水面,其中众多VR游戏的加入,可以说给高端玩家带来了大量福利。

2016年是VR元年,以HTC Vive、Oculus Rift以及预计将于今年10月在日本上市的PlayStation VR为代表的硬件设备已经为广大用户所熟知,而包括宏碁、微星、戴尔等企业在内重磅推出的各种PC设备也给玩家流畅体验VR游戏增加了信心。刚刚结束的 COMPUTEX展会中,VR同样大放异彩,可以说涉及Gaming产品的展台,VR都是必备“绿叶”。从以上这些方面不难想象,今年E3 VR将会成为一大焦点。


COMPUTEX期间观众体验HTC Vive的VR游戏--Front Defense

索尼十余款PlayStation VR游戏将在E3 2016展出

PlayStation VR是VR硬件设备梯队上市晚的一款产品,PS4专用的虚拟现实设备PS VR的发售日期定在今年10月份,售价399美元(除日本外,亚洲其余地区PS VR发售日期与价格尚未公布)。不过需要指出的是,399美元售价的PS VR不包括玩游戏要的PlayStation摄像头,目前在亚马逊该摄像头售价约为45美元。另外也不包括球形的Move控制杆,不过PS VR用户能使用包括在价格内的运动跟踪DualShock控制杆。

在本届E3展会上索尼还有大动作,日前公布将会有十余款PlayStation VR游戏亮相。这些PlayStation VR游戏包括由CCP Games开发的《EVE: Valkyrie》、Harmonix的《Harmonix Music VR》、Frame Interactive Studio的《Headmaster》、Enhance Games的《Rez Infinite》、Kokoromi/Polytron的《Super Hypercube》、Drool的《Thumper》、Uber Entertainment的《Wayward Sky》、No Goblin的《100ft Robot Golf》、Rebellion的《Battlezone》、Double Fine Productions的《Psychonauts in the Rhombus of Ruin》等。


《直到黎明:血戮(Until Dawn:Rush of blood)》图片来自网络

除了这些早有亮相的《直到黎明:血戮(Until Dawn:Rush of blood)》也有可能亮相此次展会。据Supermassive工作室执行制作人Simon Harris介绍:“《血戮》是专属PlayStation VR的作品,只不过是设定在《直到黎明》的世界。游戏讲述的是一位来自《直到黎明》世界的角色陷入了疯狂。当玩家们通关后,系列粉丝们会发现许多熟悉的地点和东西。只是把舞台设定般到了原来的世界,但却是完全独立的游戏。”由此来看这款“充满血腥气”的游戏还是十分值得期待的,不过面对逼真的画面,你做好心理准备了吗?

育碧不只有《看门狗2》

育碧近公布了一些即将在下周的E3展会上展示的东西。除了像《看门狗2》和《幽灵行动:荒野》这样的大作之外,厂商还计划展示一些虚拟现实游戏。《化鹰 (Eagle Flight)》和《狼人游戏》是目前为止获得官方宣布的两个游戏。《化鹰》由育碧蒙特利尔工作室旗下团队FunHouse开发,预计今年将在 PlayStation VR、 Oculus Rift和HTC Vive上推出。游戏操作很简单,抬头就能往上飞,低头往下飞,歪头可以改变方向,看向哪里就能飞向哪里。


《化鹰(Eagle Flight)》图片来自网络

《狼人游戏》由育碧旗下的Red Storm Entertainment制作,游戏的玩法和很多人经常玩的桌游“狼人”基本一致。玩家需要在游戏中通过聆听证词和观察来找出伪装成村民的狼人。游戏中的不同角色还拥有不同的能力,十分有趣。此外,游玩过程中玩家起立、摇头等动作都将反馈到游戏之中,其他玩家可以实时的看到其他人的动作。本作同时支持本地和在线两种游戏方式。


《狼人游戏》图片来自网络

Oculus Rift专属游戏:《野生仪式(Feral Rites)》和《不语者(The Unspoken)》

早些时候Insomniac Games宣布和Oculus Studios合作为Oculus Rift设计了两款游戏《野生仪式(Feral Rites)》和《不语者(The Unspoken)》,两款游戏专供Oculus Touch体验。

《野生仪式》有着《塞尔达传说》的探索因素和《战神》的画面风格。当需要战斗时,通过转换仪式,玩家可变身为一只凶猛的野兽。故事情节是玩家扮演一个遭遇谋杀的村庄首领的儿子或女儿(性别可选),自此流亡他乡。长大后,玩家需要通过战斗的方式,击败挡在你向前的敌人,重新夺回失去的一切,为逝去父亲报仇。经典的第三人称视角可观看所有行动,但不像《无处可逃》的后背视角,《野生仪式》使用可平移式固定角度视角(类似于《Chronos》,另一款 Oculus Rift 专属角色扮演游戏)。徒手格斗是这款游戏的一大亮点,玩家 甚至能够从野兽身上掌握新的技能,这将会打出一些非常华丽、兽性的强力攻击。


《野生仪式》图片来自网络


《不语者(The Unspoken)》图片来自网络

《不语者(The Unspoken)》是一款PVP游戏,融合了《搏击俱乐部(Fight Club)》和《奇幻之书:魔咒之册(Wonderbook: Book of Spells)》的元素。游戏环境设定在笼罩在黑暗中的芝加哥城市,单人模式下是一个奇妙的虚拟现实人称动作游戏,玩家可以用双手操控魔法。如果有第二个玩家登陆游戏进入对战模式,可通过时空传送至城市中某个隐蔽的竞技场中进行决斗。在对战中玩家还可以像神笔马良一样画盾牌防御,当然对方也可以挥动铁锤造成魔法枪击破盾牌。游戏将提供多个竞技场供玩家对战,还提供超过25种咒语给玩家学习,这些咒语可在与其他玩家的一对一决斗中使用。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 18987次
2 1N4001 0.19MB 13782次
3 DAC1220E 0.95MB 13119次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13107次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11156次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8779次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6501次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6286次
9 DS1337U+ 0.28MB 6223次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6204次