处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LED价格终于回稳,背后到底是啥原因?

LED价格终于回稳,背后到底是啥原因?
来源:钜亨网 时间:2016-06-12

TrendForce旗下绿能事业处LEDinside价格报告指出,5月全球取代40W白炽灯的LED灯泡零售均价下降1.6%,来到9.6美元;取代60W白炽灯的LED灯泡零售均价下降1.4%,至12.9美元;LEDinside分析师余彬表示,进入第2季度,LED产业呈现回暖迹象,晶片价格止跌,部分厂商芯片片价格甚至有所提升,LED灯泡终端售价降速放缓。

中国LED封装方面,5月中小功率的2835及5630价格保持稳定,大功率的3030产品价格则有所下降,主因其市场需求量明显提升,进入厂商增多,且前期价格降幅相对缓慢所致。

芯片价格止跌,中国LED封装价格持稳,5月初,台厂晶电(2448-TW)宣布对在售的部分晶片进行涨价,虽然中国厂商没有跟进,但至少短期内不会再作降价处理。余彬指出,5月LED封装价格也呈现止跌走势,除3030外,市场用量的2835产品价格保持不变,5630产品也一样。

全球LED球泡灯降价速度趋缓,仅少数产品降幅较大,取代40W部分,欧美地区虽仍在继续跌价,不过降幅减小,但美国价格降幅,为3.6%,部分产品持续促销,如CREE 6W 450lm球泡灯,4支装价格为18.95美元,降幅近1成、飞利浦部分产品价格也下滑。

英国价格下降2.7%,部分产品因促销价格变动较大,如欧司朗6W 470lm球泡灯,价格降至4.99美元,降幅达17%。德国价格呈1.4%小幅下滑。中国由于五一促销,价格降幅2.9%,亚洲其他地区价格持稳。

取代60W部分,美国降价1.9%,降速放缓。多数产品价格持稳,小部分则由于促销活动,价格降幅较大,如奇异照明13W 800lm球泡灯,价格降至21.8美元,降幅达15%。英国价格继4月下跌2.8%后,5月仅下滑0.5%。德国5月价格呈0.8%微幅下滑,欧洲地区大部分产品价格持稳。中国继4月降价6.3%后,5月降幅明显放缓,为0.7%,亚洲其他地区价格持稳。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 18984次
2 1N4001 0.19MB 13781次
3 DAC1220E 0.95MB 13119次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13107次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11156次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8778次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6501次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6286次
9 DS1337U+ 0.28MB 6223次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6203次