处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Dialog智能照明有一套,环境光又是什么鬼?

Dialog智能照明有一套,环境光又是什么鬼?
来源:eettaiwan 时间:2016-06-08

Dialog Semiconductor在其具有先进LED驱动器及Bluetooth控制器的智慧照明平台中新增环境光及色彩感测控制功能。

Dialog Semiconductor在其具有先进LED驱动器及Bluetooth控制器的智慧照明平台中新增环境光及色彩感测控制功能。对于甫于近期宣布的 Dyna Image合资案而言,这代表又一显着的里程碑,双方企业将持续结合彼此的核心技术,提供完整的平台解决方案。

近几个月来,Dialog和Dyna Image 成功合作一款穿戴式参考设计,整合了Dyna Image的多合一光学心率监测器及微机电(micro-electromechanical systems,MEMS)加速度计感测器,以及Dialog的SmartBond DA14580 Bluetooth系统单芯片和感测器融合软体,针对穿戴式健身手环提供完整的统包(turn-key)参考设计。现在,在短短几个月后,这两家公司已结合彼此在固态照明(SSL)和光学感测的成熟技术,为LED照明系统带来成本及效能化的感测器控制功能。

整合色彩感测及Dialog的可调式白光驱动器,让灯具能随着周边环境自动变换色温,从冷(蓝-白色)到暖(黄褐色)。应用之一是自动调光灯具,能与其他灯具共同运作,以提供更一致、更愉悦的照明体验。这种感测特性也能针对LED灯具之间正常的色温变化提供自动补偿。其他应用尚包括能够感测户外色温并于室内复制,如此可打造自然光的体验,有助于刺激人体的生理时钟,据称对身体健康有显着好处。

Dialo在智慧照明领域,与Dyna Image的结盟能大幅增加该公司在灯具材料清单中的份额,其中包括无线蓝牙控制、光学感测器控制,以及先进的数位及矽控调光(TRIAC dimming)驱动器等。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19189次
2 1N4001 0.19MB 15180次
3 DAC1220E 0.95MB 13304次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13263次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11349次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8962次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6691次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6464次
9 DS1337U+ 0.28MB 6403次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6380次