处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

这就是iPhone 7玫瑰金的“后背图”?

这就是iPhone 7玫瑰金的“后背图”?
来源:腾讯数码 时间:2016-06-01

这一次曝光的玫瑰金iPhone 7后壳显示依然会保留白条天线设计,同时并没有看到双摄像头打孔,但是出现了疑似智能连接器专用的金属触点。

现在似乎每个星期我们都会看到关于iPhone 7的一些新消息,而现在有一张据说是iPhone 7后壳的照片被曝光,而与之前不同,这一次被曝光的是玫瑰金版本。


iPhone 7金属后壳再曝光 这次是玫瑰金版本

另外,从图片上看,这次曝光的玫瑰金后壳似乎并不完整,首先并没有配备摄像头模块,但是我们还是看到了用来镶嵌镜头的凹槽。另外我们看到在上下两侧依然镶嵌了代表着天线的白条,只是与iPhone 6或6s相比,位置更加靠近边缘。另外在机身背面的下方似乎还出现了类似于智能连接器的金属触点。

目前,我们看到越来越多的关于iPhone 7或iPhone 7 Plus的传闻和新消息,而苹果的新手机能否真的会像传闻描述的那样配备双摄像头或者其它新特性,我们将继续保持关注。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19209次
2 1N4001 0.19MB 15193次
3 DAC1220E 0.95MB 13317次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13276次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11369次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8981次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6705次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6480次
9 DS1337U+ 0.28MB 6422次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6394次