处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

政府助力,5G研发上高速

政府助力,5G研发上高速
来源:上海证券报 时间:2016-06-01

一场以5G为代表的新一代信息技术产业的围猎,已经开场。

近日,届全球5G大会在北京举行,主办者是中国IMT-2020(5G)推进组联合欧盟5G PPP、日本5GMF、韩国5G论坛和美洲5G Americas。工信部部长苗圩在会上告诉世界,中国已为5G发展做好准备:工信部、发改委和科技部共同支持产业界成立了5G推进组,全面推进5G研发工作,组织开展5G技术研发试验,并与欧美日韩等建立了广泛的5G合作机制。

中国5G商用时间表排定

苗圩说,中国政府高度重视以5G为代表的新一代信息技术产业发展。经过多年的努力,中国已建成全球的4G网络,基站规模超过200万个,用户数突破5 亿;拥有全球的互联网用户数和移动互联网用户数,成为全球的电子信息产品生产基地和成长性的信息消费市场,培育了一批具有国际竞争力的企业。

“庞大的用户群体和经济总量孕育着巨大的应用需求和发展潜力,为加快步入5G时代奠定了基础。”苗圩说,《中国制造2025》对全面突破5G技术做出了部署和安排,“十三五”规划纲要中明确提出要积极推进5G发展,2020年启动5G商用。

根据规划,我国5G商用前,5G研发试验分成两大阶段:阶段是2015年上半年至2018年,属于技术研发实验阶段,针对5G的关键技术试验,构建5G关键技术共识;第二阶段会转入到单机的测试,由运营商来主导,是面向5G产品的试验。

工信部电信研究院通信标准研究所高级工程师、5G专家罗振东认为,首届全球5G大会在中国召开意义重大,这与我国通讯技术大幅提升相关。近年来,中国对新一代通讯技术的贡献越来越大。

中国5G技术标准或是国际标准

昨天的大会以“构建5G技术生态”为主题,旨在引导全球统一5G技术标准形成,促进全球5G产业及应用发展。

尽管各国都在开发自己的5G标准,但是从目前的格局来看,中国5G技术标准更有希望成为国际标准。自媒体公众号“紫金山”的运营人林紫玉认为,中国在5G 领域的地位几乎已经确定,原因有以下三点:首先,标准和专利布局上,中国从未来得这么早。在5G标准制定上,IMT-2020(5G)推进组已经成为仅次于欧洲METIS、5GPP的联合的标准组织;其次,在商用进程上,中、日、韩首先站在同一领跑梯队;第三,中国企业的实力不断增强。目前,华为是全球大电信设备运营商,中兴是第五大。这种情况下发展5G,投资实力无疑会加速研发步伐。

罗振东说:“目前,5G正处于从技术到标准化的过渡阶段,我们希望整个技术标准快速推进,为我们现实的eMBB(增强移动宽带)市场做好准备,让我们的厂商尽早推进这个市场。”

根据中国电信提供的准5G工程样机的模拟数据,5G的移动网络速度快可以达到每秒1G,相当于1秒钟就可以下载一部电影。当5G技术成熟之后,这个速度还会大幅度提升,手机等移动设备的网速也将从现在Mbps计量跃升为Gbps计量,短距离传输速率甚至达到10Gbps,是目前LTE的100倍。同时,成本费用也会大幅度降低。

中国移动研究院副院长黄宇红说:“5G就像我们的神经系统一样,将为链接万物提供一个安全可靠的网路,是突破物联网大规模应用的关键。”

网宿科技助理总裁孙孝思也在接受本报记者采访时表示,5G标准的逐步落地,必然会推动高流量重度应用的发展。随着互联网逐步深化,未来诸如无人驾驶汽车、家用机器人等物联网的应用场景将加速到来,5G基础设施的建设让这些场景成为可能。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19191次
2 1N4001 0.19MB 15180次
3 DAC1220E 0.95MB 13305次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13265次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11351次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8963次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6691次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6465次
9 DS1337U+ 0.28MB 6405次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6381次