处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

KingTingTech首发基于LoRa技术的智能家居产品

KingTingTech首发基于LoRa技术的智能家居产品
来源:中电网 时间:2016-05-31

智能家居已走进人们的生活,打造一个舒适、便利、节能、安全的家。作为全球首创采用 LoRa 技术的智能家居平台 , 金廷智能日前在美国发布了一系列“YoSmart”品牌的智能家居产品,包括智能中心、智能插座、智能温控器和自动浇灌控制器等。

此次发布的几款功能性智能设备能让家居变得更环保 : 智能温控器能根据用户的喜好自动调整空调温度 ; 智能插座能定时或远程控制插座的供电,适用于台灯、电热水器、加湿器、饮水机等电器 ; 自动浇灌控制器既可以设定自动浇水,也能用手机远程启动浇水,实时获取气象数据以减少水资源浪费。智能中心是这些智能家居设备的互联网入口和数据交换中心,通过采用无线扩频技术,它的无线信号传输距离达600米以上。

在安装了“YoSmart”设备的家里,温度的调节可以交给智能温控器,电器的供电控制可以交给智能插座,庭院里的灌溉工作则可以交给自动浇灌控制器。无论是 iOS 或Android系统的手机,用户只要在上面安装YoSmart APP,就能够轻松控制所有智能家居设备。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19191次
2 1N4001 0.19MB 15180次
3 DAC1220E 0.95MB 13305次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13265次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11352次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8963次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6691次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6465次
9 DS1337U+ 0.28MB 6405次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6381次