处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ARM携手台积电玩转10nm工艺芯片

ARM携手台积电玩转10nm工艺芯片
来源:电子创新网 时间:2016-05-19

ARM今天宣布,已经与台积电合作完成了全球个基于10nm工艺的芯片的流片工作,而且使用了尚未宣布的顶级新架构“Artemis”。

事实上,这次流片早在2015年12月就完成了,ARM预计近就能拿到从工厂返回的芯片。

这颗测试芯片将是ARM、台积电共同的测试平台,用来调试相关工具和制造工艺,从而在性能、功耗、面积方面获得成果。

芯片内集成了四个Artemis CPU核心,频率有1.82/2.34/2.49/2.7GHz等不同档次,同时还有当代Mali GPU,但只有一个核心,因为只是用来展示效果而已。

当然了,芯片内还有其他各种IP模块、IO接口,用来检验新工艺。

台积电这里使用的新工艺是10FF版本,号称晶体管集成度可比16nm提升多2.1倍,还能获得11-12%的性能提升,或者在同频率下功耗降低30%。

台积电预计今年底投产10nm工艺,ARM Artemis架构也有望在近期正式发布,取代现在的Cortex-A72。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19209次
2 1N4001 0.19MB 15191次
3 DAC1220E 0.95MB 13317次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13276次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11369次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8981次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6705次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6480次
9 DS1337U+ 0.28MB 6422次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6394次