处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

特制微型芯片能预防药物造成的肾脏损伤

特制微型芯片能预防药物造成的肾脏损伤
来源:engadget 时间:2016-05-06

对医生来说,掌握药物的准确剂量至关重要,不然的话,很容易会造成肾脏损伤甚至更严重的后果。而为了避免类似情况发生,密歇根大学的研究者们开发出了名为「Kidney on a chip」的微型芯片设备,它能模拟肾脏内部环境,「重现」药物被过滤的过程,从而达到预估其对器官影响,并帮助医生控制剂量的目的。
据介绍,这款芯片采用了三明治结构,将聚酯透膜和人工培养肾细胞夹到了微流体设备的上下层之间。它的作用,除了有助于确定准确的剂量外,还能用来测试某种药物不同服用、注入方式所带来的不同影响。以庆大霉素(Gentamicin)这种抗生素为例,它在连续低量注射时对肾脏造成的危害,就比单次大剂量注射要来得更大。
按照生物医学工程教授高山修一(Shuichi Takayama)的说法,「Kidney on a chip」所用到的技术,其实也适用于心脏、肝脏等其它器官药效的研究。而且它的效率和准确性都比动物实验要高,如果能推广开来的话,应该能进一步加快新药推出的节奏吧。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 18974次
2 1N4001 0.19MB 13775次
3 DAC1220E 0.95MB 13114次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13102次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11150次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8773次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6495次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6279次
9 DS1337U+ 0.28MB 6218次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6197次