处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ADI公司与 LifeQ联合开展提高无创人体检测设备的效能

ADI公司与 LifeQ联合开展提高无创人体检测设备的效能
来源:EEFOCUS 时间:2016-04-25

ADI公司(ADI)宣布与 LifeQ 开展项目合作,双方将共同研发旨在实现通过无创人体监测设备提供高度精确生理数据的技术;而目前,只有通过价格昂贵、有创且不易访问的设备才能达到此目的。通过将ADI的市场设计和创新与LifeQ独一无二的生物数学能力相结合,两家公司计划设计各种能够连续精准地跟踪以下生理参数的可定制传感器,如心率、睡眠时相、睡眠质量、血乳酸、24小时卡路里摄入量及应激指标(如唾液皮质醇)。监测此类数据可以改进高危病人紧急情况和疾病的早期诊断。

“智能可穿戴传感器的研发对于加强下一代无创人体监测解决方案至关重要,”ADI公司工业与商业医疗部门总经理James Doscher表示,“ADI提供半导体专业技术,LifeQ则负责所需的生物数学 知识,研发的传感器可以让人体监测设备更有效地防止、预测和管理疾病。进而影响医生和患者的信息共享、互动及患者护理决策方式。患者可以更多地访问其身体关键数据,并更多地关注其整体健康状况。”

“LifeQ与ADI的合作将会使传感器解决方案符合更高、更广泛的标准,包括新的行业基准,如的安卓可穿戴设备要求。”LifeQ联合创始人兼首席运营官Riaan Conradie 表示。“我们的目标是针对为客户优质生活、公司保健及健康保险市场服务的生态系统合作伙伴提供高价值生理数据。”

ADI广泛的线性、混合信号、MEMS(微型机电系统)及数字处理技术可用于健康诊断设备、临床监测设备、生命科学及医疗设备、保健和健康设备设计。

通过其的运算系统生物学专业知识,LifeQ可确保以独特的方式通过生物传感器构建和采集信息。结合 LifeQ生物数学引擎专利技术,当前一些不易查看、代价高昂的有创生理指标现在可以通过可穿戴设备及LifeQ的API接口获得。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 18979次
2 1N4001 0.19MB 13779次
3 DAC1220E 0.95MB 13118次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13107次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11154次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8777次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6500次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6284次
9 DS1337U+ 0.28MB 6222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6201次