处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

半导体厂商排名,国家队继续隐身

半导体厂商排名,国家队继续隐身
来源:EEFOCUS 时间:2016-04-07

Gartner昨日公布了2015年全球半导体厂商营收排行,韩国存储芯片商海力士(Hynix)去年营收超越美光(Micron)及高通(Qualcomm),跃居全球第3大半导体厂;全球前3大半导体厂中,韩国厂共囊括了2席。

据研调机构Gartner调查,受主要应用需求趋缓,加上汇率剧烈波动影响,去年全球半导体产值滑落至3348亿美元,年减2.3%。

英特尔(Intel)去年营收为516.9亿美元,年减1.2%,仍稳居全球半导体龙头地位。三星(Samsung)去年营收378.52亿美元,年增9%,居全球第2大半导体厂。

海力士去年营收163.74亿美元,年增2.4%,超越美光及高通,跃居全球第3大半导体厂。

高通去年营收160.79亿美元,年减达16.7%,排名自前年的第3位,落居第4位;美光去年营收138.16亿美元,年减15.1%,排名落居第5位。

据另一研调机构IHS调查,台湾IC设计龙头厂联发科(2454)去年营收为66.5亿美元,年减5.2%,排名落居全球前10大半导体厂之外,居第13位。


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 18976次
2 1N4001 0.19MB 13777次
3 DAC1220E 0.95MB 13116次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13104次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11152次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8775次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6498次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6281次
9 DS1337U+ 0.28MB 6220次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6199次