处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

微软要做Surface Phone,Wintel组合要重出江湖了?

微软要做Surface Phone,Wintel组合要重出江湖了?
来源:21世纪经济报道 时间:2016-04-07

近日,微软和英特尔,这两个PC时代的“好伙伴”在智能手机方面有诸多消息放出。

4月6日,国外科技媒体撰文称,微软将要放弃其Lumia智能手机品牌,转向进军“Surface Phone”。

微软做Surface手机一直在坊间有所传闻,放弃研发Lumia手机,也在去年就一直有消息传出。根据外媒透露,Surface手机可能会推迟至2017年年初发布,同时该款旗舰手机将推出三种机型以满足不同的消费市场,包括消费版、企业版和极客版。

但近期在美国旧金山举行的微软Build 2016开发者大会上,微软几乎没有谈及在智能手机方面上有何动作,外界由此怀疑微软放弃了移动平台。不过,随后微软CEO纳德拉在接受媒体采访时表示,不会放弃Windows移动平台,再给微软三年时间。

加上近期Surface手机诸多消息流出,“微软放弃移动端”这一质疑基本上是子虚乌有。

而英特尔方面,近期除了宣布高级副总裁、客户端计算事业群总经理施浩德(Kirk Skaugen)即将离职之外,还传闻英特尔负责移动芯片业务副总裁艾莎·埃文斯(Aicha Evans)计划辞职。高层动荡,或许意味着,英特尔的智能手机战略将再次有变化。

据了解,埃文斯是美国高科技领域资深的女性黑人高管之一,曾在今年的全球移动通信大会上代表英特尔阐述了该公司的未来计划。埃文斯当时曾表示,英特尔将努力让自家技术成为5G、手机网络和设备的中心。

对此消息,英特尔方面对记者表示拒绝回应。

但值得注意的是,根据此前传闻,微软未来将会推出的Surface手机,或许会有高通骁龙820处理器和Intel Core M处理器两个版本。其中Intel Core M处理器版在功能方面可能会支持运行传统的exe应用程序。

“推出Surface手机其实是一件好事。”IT行业资深分析人士孙永杰对记者表示,Surface手机的内涵不在于只是一个名称,而是意味着在智能手机市场,微软和英特尔会再一次合作。

在PC时代,英特尔和微软组成了Wintel联盟,即Windows-Intel架构,该联盟成功取代了IBM公司在个人PC市场上的主导地位。

但是在移动设备方面,这个联盟出现了裂痕。在此之前,微软所推出的Lumia手机,搭载的都是ARM架构的芯片。而英特尔这些年在推动智能手机芯片上,一方面是在降低功耗和提高集成能力,另一方面则在建立X86架构与安卓之间的生态。

事实上,迫于智能手机发展的滞后,微软和英特尔在智能手机领域的推进一开始就各自挑选了其他合作伙伴。一方面由于微软的Windows系统在移动端上的体验问题,英特尔开始与诺基亚合作开发MeGo移动操作系统,而后又与三星联合推出Tizen移动操作系统。但并没有获得成功。英特尔的X86架构在智能手机芯片方面的落后,也让微软在推出Lumia时采用的都是ARM架构芯片。

Wintel联盟之所以能够成立,Windows和X86架构能够天然结合是一大因素。孙永杰表示,从目前市场的反应和这么多年来微软和英特尔分道扬镳的结果看,Windows在ARM架构上的生态,以及英特尔X86架构和安卓的结合,在体验上以及市场反应上都不算成功。

“目前外界普遍认为微软的Surface是成功的,而Surface搭载的就是英特尔的芯片。”孙永杰对记者说。

当然,目前在智能手机市场领域,ARM+安卓的生态已然非常强势,智能手机上新的Wintel联盟要拿下一定市场份额,理论上来说并不容易。虽然 Windows系统和X86架构能够更完美地配合,但是至少在类似于平板电脑和智能手机这种触控式的设备,目前iOS和安卓系统更符合用户体验,并且有更多的应用开发者愿意为之投入更多资源,这也会让Wintel联盟在生态建立方面遇到阻力。

孙永杰表示,作为两家美国上市公司巨头,在智能手机上的布局,象征性意义或许会更重,而Wintel真正要拿下相对较多的市场份额,除了用户体验,建立完善的生态也并非一两年就可以完成。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19189次
2 1N4001 0.19MB 15173次
3 DAC1220E 0.95MB 13304次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13263次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11349次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8962次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6679次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6464次
9 DS1337U+ 0.28MB 6403次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6380次