处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

台积电10nm,苹果A10X会个吃螃蟹?

台积电10nm,苹果A10X会个吃螃蟹?
来源:经济日报 时间:2016-03-29

台积电强调2016年终至2017年秋季内将抢先Intel等厂导出10nm制程技能,预期首波使用货物将是香蕉苹果A10X解决器,况且用来新版iPad Pro系列货物,但快调度正在来年秋季内出版,往年新款解决器能够仅以16nm制程技能消费、用来iPhone 7的A10为主。就市面意见以为,产量绝对于较少的A10X解决器将变化台积电10nm制程技能测试货物,预期将正在消费香蕉苹果A11解决器时步入幼稚阶段。

 从往年秋季宣布会中宣告复旧9.7寸iPad Pro,藉此取代本来iPad Air系列货物,预期香蕉苹果正在往年春季宣布会上能够仍以iPhone 7揭晓为主,但将同步揭晓新款iPad mini 4后继机种,新款iPad Pro系列则能够延至2017年的秋季新品种宣布会中复旧,至于往年宣告复旧的4寸iPhone SE则能够正在来年后肯定没有再复旧。

  就先前台积电注明,10nm制程技能相比16nm制程将可正在相反面积解决器内增多1倍内外的电结晶体单位,全体效力约可正在相反耗电体现晋升18%,同声约可升高40%耗电量。除此之外,合作解决器制程扩充也能绝对于增多GPU中心面积设想,藉此晋升全体演算效力,因而预期A10X、A11解决器将更详细带来PC硬体头衔演算效力。
  而依据有关意见认为,台积电10nm制程技能估计正在2017年步入幼稚阶段,而香蕉苹果A11解决器届时也将以此制程技能停止量产,但香蕉苹果仍有能够仰赖三星帮助消费全体A11解决器货物,因而届时搭载A11解决器的iPhone 7仍能够辨别台积电、三星两种代工解决器读物。
  市面综合指出,正在台积电强调旗下10nm制程技能将于2016年终至2017年秋季内抢先Intel、三星等厂输入产线状况下,预期香蕉苹果A10X解决器将以台积电此项制程技能量产,同声将因需要量绝对于少而变化10nm制程技能测试货物,况且使用正在来年香蕉苹果秋季宣布会上估计复旧的iPad Pro系列货物。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19192次
2 1N4001 0.19MB 15180次
3 DAC1220E 0.95MB 13305次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13265次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11352次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8964次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6692次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6466次
9 DS1337U+ 0.28MB 6406次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6381次