处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

精准的Adonit触控笔启动简体中文网站,进军大陆市场

精准的Adonit触控笔启动简体中文网站,进军大陆市场
来源:与非网 时间:2016-03-24
  触控笔知名品牌 Adonit 本月(3月)宣布中国大陆官网www.adonit.com.cn 正式启动。中国网站正式开通,不仅 标志 着 Adonit 正式进军中国大陆,更展现 Adonit 对中国市场的重视。目前官网除了全系列产品介绍外,也提供官方推荐的代理商购买渠道以及与 Adonit 触控笔匹配的 APP介绍,化满足各类用户的需求。目前登陆中国官网加入会员,更有机会抢先体验 Adonit 多款不同产品,活动截止至4月21日。
  随着平板与手机使用率日益提高,越来越多使用者意识到,手指操控无法满足触控屏幕上精准书写与细致绘图的需求。Adonit 为了实现让使用者可轻松自然 地 在 智能移动 装置上抄写笔记与涂鸦的梦想,将触控笔以的 “ 多角度专利精准圆盘 ” 打造,让使用者在电容式平板电脑或 智能手机 上写字或涂鸦的时候,可以有更精准的笔触和自然的手感。2013年 Adonit 研发 Pixelpoint 像素技术,让 Adonit 触控笔的笔尖可以缩小到 1.9mm,比市面上的橡胶头触控笔小70%,使 数码 笔记与绘图更接近真实纸笔书写的感受。多元化的产品包括 Adonit Mark、Adonit Mini、Adonit Pro、Adonit Switch、Adonit Dash、Adonit Script 与 Adonit Touch 触控笔,目标 是 为不同客群提供合适的创作工具。
  Adonit 是一家2010年发迹于美国募资平台 Kickstarter 的科技公司,目前在台湾与美国奥斯丁皆有办公室。 其 触控笔产品上市短短几年,便以绝佳的工艺设计和尖端的技术获得多项知名设计大奖,包括德国红点设计奖、美国 IDEA 工业设计奖等十多项世界顶级奖项。近年来 Adonit 也与 知名 软件厂商 Adobe 以及 Evernote (印象笔记)合作,推出适合专业绘图与笔记书写的触控笔, 通过 软硬整合,达到的数码书写体验。
  在美国、德国、日本等国家已获得广大喜爱与知名度的 Adonit 触控笔,对于中国市场也充满期待。他们看到中国大陆市场需求正在转型,消费者变得挑剔且期待遇到更有品质的产品。Adonit 对此充满信心,目标族群将锁定对平板或手机使用体验更为讲究的中高端消费者,将以创新与高质感的商品为中国的用户带来绝佳的数码书写体验。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19191次
2 1N4001 0.19MB 15180次
3 DAC1220E 0.95MB 13305次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13264次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11351次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8963次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6691次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6465次
9 DS1337U+ 0.28MB 6404次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6381次