处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

闪存太弱,存储器还是“万能”的好

闪存太弱,存储器还是“万能”的好
来源:eettaiwan 时间:2016-03-09

记忆体产业中的每一家厂商都想打造一种兼具静态随机存取存储器(SRAM)的快速、闪存的高密度以及如同只读存储器(ROM)般低成本等各种优势的非挥发性记忆体。如今,透过磁阻随机存取记忆体(MRAM),可望解决开发这种“万能”存储器(可取代各种存储器)的问题。

遗憾的是,实际让非挥发性MRAM的速度更快、密度更高且更便宜(MRAM制造商的承诺)的化步骤,似乎总是还得再等三年之久。如今,荷兰爱因霍芬科技大学(Eindhoven University of Technology;TU/e)的研究人员宣称发现一种可让MRAM克服速度快、密度与成本问题的全新制造方法,称为“自旋霍尔效应与交换偏置反转零磁场磁化”(field-free magnetization reversal by spin-Hall effect and exchange bias),或简称“弯曲电流”(current bending)。


以低电流脉冲弯曲电子,可快速切换磁位元,从而实现正确的自旋;同时,特殊的抗铁磁材料更降低了制造成本

(来源:Arno van den Brink)

“随着磁位元的尺寸缩小,写入磁位元所需的电流密度已经变得过高了,”以TU/e教授Henk Swagten为主导的研究人员表示,“藉由垂直连接磁化层与抗铁磁材料,可望打造出一种沿电流方向的平面交换偏置(EB);我们证实了只需利用由此EB 导致的原生平面磁场,可实现一种自旋霍尔效应驱动的磁化反转。”简这之,就是所谓的“弯曲”电流,似乎就能解决非挥发性MRAM的速度、密度与成本问题。

如果你十分熟悉MRAM,那么你应该知道他们在电子向上或向下自旋时储存0与1,而不是经由电流差扰穿隧阻障层来累积或耗散电荷,因而得以“自旋霍尔效应”在本质上实现化的节能效果。不过,这仍然需要以电子铁磁材料执行自旋编码,才能翻转磁位元。因此,Swagten的研究团队使用微量的电流脉冲,翻转每一磁位元使其自旋——即“弯曲电流”,使其不仅更具能效,还能够像摩尔定律(Moore's Law)般地扩展。


研究人员用于为MRAM表征快速、高密度与低成本特性的实验晶片

(来源:Arno van den Brink)

根据研究团队表示,这项技术本身也十分快速,但仍然必须在成本方面实现化。研究人员们宣称,在位元单元顶部采用低成本的抗铁磁料封盖,有效地“冻结”其磁场,可望解决后一项问题,达到快速、高密度与低成本的目标。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19191次
2 1N4001 0.19MB 15180次
3 DAC1220E 0.95MB 13305次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13265次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11352次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8963次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6691次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6465次
9 DS1337U+ 0.28MB 6405次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6381次