处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔和三星开打,竟是为了芯片?

英特尔和三星开打,竟是为了芯片?
来源:新浪科技 时间:2016-02-26

在今年的“超级碗”比赛中,广告也是一个重头戏。在比赛过程中,现场和电视机前的观众可能会看到三星的存储芯片和处理器广告。这并非来自体育场内,而是位于2英里(约合3.2公里)外的一个巨型显示屏上。三星将圣克拉拉芯片制造业务总部大楼的上面两层改造成为30x300英尺(约合9.1x91米)的数字广告牌。除了从“超级碗”的赛场可以看到之外,从英特尔总部也可以看到这块广告牌。

在过去40年中,三星的半导体业务一直在尝试追赶英特尔。英特尔目前仍是全球的芯片厂商,从某些方面来看甚至比以往更强。目前,英特尔为全球99%的服务器和95%的笔记本提供芯片。但过去几年中,三星已逐步发展成为稳定的市场第二大厂商,并控制着快速发展的存储芯片行业。(英特尔于1985年就放弃了这一业务。)目前,两家公司首次开始觊觎对方的客户。

去年底,英特尔宣布将投资多55亿美元,在大连建厂,重新启动现代化存储芯片的生产。英特尔CEO科再奇(Brian Krzanich)在去年11月的投资者电话会议上表示:“这或许是几年内我们对英特尔工厂的批存储芯片投资之一。”三星芯片制造营销高级总监凯文· 洛(Kevin Low)表示,三星正利用“先进的技术”制造两个系列的服务器芯片。这意味着三星将启动与英特尔的竞争。他表示:“我们正主动进军这一领域。理由显而易见。”

三星拒绝对与英特尔的竞争置评,而英特尔也拒绝对本文置评。

当PC仍是主要的计算和上网设备时,三星和英特尔的优势可以互补,双方可以共同发展。然而在移动时代,预先支出的制造费用变得非常庞大,而新设置产品线也将带来风险。市场研究公司IDC分析师施恩·拉乌(Shane Rau)表示:“过去几年,我们正走到关键时刻。而这一趋势仍在加速。”

市场研究公司IHS估计,配备制造设备的芯片工厂成本达到100亿美元。大部分投资将被用于机器设备。然而,这样的设备将在5年后过时。如果相关公司仍希望保持竞争力,那么还需要更新换代。与此同时,设备厂商希望由少数供应商提供更多的终产品,好是将不同的芯片模块融合在一起。这带来了更大的压力。

对于这些问题,三星正试图发挥自己的优势,代工由苹果和高通设计的芯片。凯文·洛表示,三星已签订一些服务器芯片的代工合同,但他拒绝透露客户的详情。英特尔在进军移动芯片市场时遭遇了困境。去年,该公司芯片业务营收同比下降2%,而三星则同比增长20%。

IHS分析师莱恩·杰里奈克(Len Jelinek)表示:“以往,英特尔拥有庞大的研发预算,任何公司都无法带来挑战。”但三星的预算投入带来了真正的竞争。

这并不意味着,英特尔很容易被击败。在服务器和PC市场,英特尔的优势正越来越强大。科再奇去年11月表示,通过与美光的合作,英特尔正在提供由存储芯片制造的硬盘,这提升了利润。英特尔还在开发一种全新的存储芯片,其存取速度远超当前的闪存芯片。

IBK证券分析师Lee Seung Woo表示,未来的问题在于,是否有一家公司能为物联网时代做好全面准备。“当物联网开始兴起时,所有芯片厂商都希望为此开发一切产品。我并不认为,它们能够从零开始,在对方擅长的领域实现超越。”

目前,英特尔和三星的研发支出均超过每年120亿美元,并尝试开发速度更快、尺寸更小、更高效的芯片。(三星研发预算中的一部分也被用于屏幕显示技术。) 科再奇表示,英特尔正计划推出的移动芯片和调制解调模块,大幅减小过去10年此类芯片的时延问题。而三星的目标则是在芯片销售领域超过英特尔。三星逻辑芯片业务负责人Kim Ki Nam表示:“很难预测我们何时能实现目标。我们仍有较大的差距。英特尔是一家优秀的公司。”但无论如何,三星已经制定这样的计划。


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19191次
2 1N4001 0.19MB 15180次
3 DAC1220E 0.95MB 13305次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13264次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11351次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8963次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6691次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6464次
9 DS1337U+ 0.28MB 6404次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6381次