处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

苹果供应链黑马闯入,纬创什么来头

苹果供应链黑马闯入,纬创什么来头
来源:新浪科技 时间:2016-02-17

北京时间2月17日消息,据中国台湾媒体DigiTimes报道,有供应链消息人士透露,预计苹果公司长期供应商富士康及后来者纬创科技将负责处理该公司即将推出的4英寸iPhone的组装工作。

报道称,这种多样性可令苹果公司“避免风险”。消息人士称,纬创科技将只会收到4英寸iPhone组装订单中的“一小部分”,大部分订单都将由富士康负责处理。

供应链消息人士还透露,苹果公司正“着眼于将纬创科技培养成iPhone装配商”。这种合作可能将给纬创科技为苹果公司预计将会推出的5.5英寸 “iPhone 7 Plus”处理一部分组装工作铺平道路。据预计,富士康和纬创科技都将负责4.7英寸“iPhone 7”的组装工作。

在预测苹果公司未来产品计划的问题上,DigiTimes的过往记录表现不一。但从以前历史来看,其供应链消息人士曾提前透露过有关一些主要合作计划的信息。

预计苹果公司将在3月15日召开发布会,推出新款4英寸iPhone手机,市场传闻其名称将是“iPhone 5se”或“iPhone 6c”。还有传闻称,这种手机在发布后召开3天以后就将上市销售,也就是3月18日。据悉,这款手机将配备金属后盖,采用类似于iPhone 6s的曲边设计,搭载A8或A9处理器,并可为Apple Pay移动支付服务提供NFC(近场通信)支持。

此外,另有市场传闻称苹果公司将在3月发布新款“iPad Air 3”,这款iPad的许多功能都类似于iPad Pro,如Smart Connector磁性接口和4扬声器系统等。从外泄谍照来看,该款iPad的背面摄像头还可能搭配一个LED闪关灯。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 18976次
2 1N4001 0.19MB 13777次
3 DAC1220E 0.95MB 13116次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13104次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11152次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8775次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6497次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6281次
9 DS1337U+ 0.28MB 6220次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6199次