处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

中发科技逆市涨停,紫光的“诱惑”是有多强大?

中发科技逆市涨停,紫光的“诱惑”是有多强大?
来源:北京商报 时间:2016-02-02

在大盘跳水的前提下,昨日中发科技(18.05 +9.99%,买入)却能稳稳地封住涨停,这主要是因为紫光集团举牌的效果。值得注意的是,紫光集团此次算是一次赌博,而且大概率不仅仅是做一次短期的财务投资,因为中发科技2014年亏损、2015年预亏,有可能变成*ST中发。

继上周五“一”字涨停后,昨日中发科技继续涨停板开盘,期间虽然在大盘跳水带动下打开了几个微小的口子,但是全天基本上都保持着涨停板。在大盘不稳定的前提下,中发科技连续两个涨停这要得益于公司被举牌。中发科技昨日发布公告称,此前没有持有公司任何股票的紫光集团通过竞价交易系统增持了公司股份805万股,占公司总股本的5.08%,增持均价16.36元/股,增持成本约为1.32亿元。

如果不是因为紫光集团的突然举牌,中发科技很难受到资金青睐,因为在前不久,中发科技就曾发布一则业绩预告,公司在2014年净利润亏损6671万元的情况下,2015年将继续预亏5300万元。根据新规,中发科技在年报披露之后将很快变成*ST中发。根据市场合理的投资逻辑,对这种即将被*ST的股票大资金及基金基本上都会避而远之。

但是紫光集团却逆势举牌,公开原因是“基于对中发科技未来新业务领域的拓展及转型发展的信心”。也就是说,紫光集团未来仍存在继续举牌掌握公司控制权的可能,而这也让市场想起了此前的*ST金路(6.26 -0.95%,买入),也是公司大股东不愿意增持,被外来者刘江东乘虚而入,终只用了约5亿元的成本一举夺得公司控制权获得壳资源。

中发科技大股东为三佳集团,持股比例为17.09%,目前处于被司法冻结阶段,存在被司法划转的可能性。如果中发科技大股东不愿意增持,而紫光集团再举牌两次的话,将很有可能拿到控制权。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 18976次
2 1N4001 0.19MB 13777次
3 DAC1220E 0.95MB 13116次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13104次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11152次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8775次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6498次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6281次
9 DS1337U+ 0.28MB 6220次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6199次