处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

论研发占营收比重,联发科完胜台积电?

论研发占营收比重,联发科完胜台积电?
来源:工商时报 时间:2016-02-01

半导体产业是科技创新的火车头,研发投资常常扮演着关键技术续航力的基石。根据产业研究机构IC Insights统计,去年半导体龙头英特尔研发投资高达121.28亿美元,研发费用占营收比重高达24%,两项数字在全球半导体厂中居冠。若从占比来看,台湾IC设计龙头联发科以21.8%排名全球第四大,比重也远高于台积电的7.8%。

联发科董事长蔡明介上周在“卓尔荣誉学会”成立大会中向莘莘学子提及,很多人以为台湾科技的创新不够,这其实是项迷思,联发科愿意投资在创新上的力度已可媲美国际大厂,研发比重更是世界级,累积多年研发的投资,让联发科的创新力已具国际水准。

蔡明介对联发科在研发上的投资说法,也在市调统计获得验证。报告显示,全球半导体厂2015年全年度的研发费用为564亿美元,虽然只有较前一年度成长0.5%,不过仍再度刷新纪录,而研发费用排名前十大半导体厂,去年度合计总额达307.68亿美元,占总额比重约54.55%、年成长率约2%,其中进入前十名的台湾厂商有台积电、联发科。

2015年台积电的研发总额达20.68亿元,全球位居第5,占去年度营收的比重约7.8%,联发科年度投入研发费用总额约14.6亿美元,位居第8位,虽然总额排名在台积电之后,但占比高达21.8%,是前十大厂排名第4位,与博通25%、英特尔24%、高通23.1%,以及意法(ST)20.6%,共列少数研发比重逾2成的五家大厂之一。

半导体产业在2015年下半年面临景气急冻、甚至开始出现快速整并潮,多家半导体厂为了避寒而减少研发费用,不过,此时反而是国际级大厂技术跃升、企图拉开与竞争者的关键期,尤其联发科的竞争对手研发比重仍高,也让联发科不能在此时让研发动作慢下来。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19207次
2 1N4001 0.19MB 15189次
3 DAC1220E 0.95MB 13315次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13275次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11368次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8977次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6701次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6478次
9 DS1337U+ 0.28MB 6419次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6391次