处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

WinPhone受尽凌辱,遭国内应用商全面抛弃

WinPhone受尽凌辱,遭国内应用商全面抛弃
来源:北京商报 时间:2016-01-29

国内互联网企业对基于Windows Phone开发应用越来越漫不经心。继支付宝停止Windows Phone版本后,昨日有消息称,腾讯停止开发基于Windows Phone的全系应用。

消息称,腾讯Windows Phone应用开发人员已转职,只剩下维护人员。这表示,腾讯系应用包括QQ与微信将不会在Windows Phone平台上更新。据了解,从Windows Phone 7开始,腾讯便坚持开发更新Windows Phone系统下的腾讯应用,基本功能都会更新。此时放弃更新对原本就成为冷门的Windows Phone平台来说无疑是雪上加霜。


此前,针对支付宝暂停更新Windows Phone功能,引起了用户们的强烈反响,迫使支付宝招聘Windows Phone开发者对Windows Phone上的支付宝进行改进,然而事实上市场反应依旧冷淡。

国内移动操作系统的市场份额早已被安卓与苹果占尽,甚至阿里巴巴的操作系统Yun OS使用人数也超过了国内市场占有率仅1%左右的Windows Phone。面对移动市场的惨淡,微软想凭借一个更加完整的操作系统生态来挽回颜面,然而Windows 10 Mobile 正式版连续三次跳票,使得多数用户与开发者大失所望。

事实上,国内应用开发商放弃Windows Phone的原因除了该平台用户数量太少之外,也有其他原因。“应用开发商维护与运营一款应用产品需要一定高价的成本,Windows Phone平台如若不能带来他们所期望的收益,就很难维持这样的开发合作关系。”一位业内人士如是解释。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19208次
2 1N4001 0.19MB 15190次
3 DAC1220E 0.95MB 13316次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13276次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11369次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8979次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6704次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6479次
9 DS1337U+ 0.28MB 6420次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6393次