处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

深喉爆料:苹果正在秘密开发GPU芯片?

深喉爆料:苹果正在秘密开发GPU芯片?
来源:cnbeta 时间:2016-01-29

国外网站fudzilla.com引述在绘图芯片产业界的“深喉”人士报导,近年来,苹果持续秘密地开发自己的绘图芯片(GPU)。报导指出,若消息属实也很合理。苹果在手现金充沛,也有自行设计芯片的能力与经验,苹果开发自己的绘图芯片,可以提升自己在手机和平板电脑产品的竞争力,也有机会拉高毛利表现。

报导指出,苹果开发自己的绘图芯片,可以切断与Imagination Technologies在绘图芯片智能专利的羁绊,不过研发时程可能需要花不少时间才会看到成果。


此外,在无线通讯部分,报导指出,苹果应该不会自已开发4G LTE数据机芯片,已经交给英特尔(Intel)来处理了。

国外网站媒体venturebeat.com先前引述消息人士报导,英特尔现在有上千名员工,正在为2016年苹果计划推出的iPhone 7新品,整备4G LTE数据机芯片(modem chip)。苹果开发自己的绘图芯片,可以切断与Imagination Technologies在绘图芯片智能专利的羁绊。苹果在芯片垂直整合技术上已经累积不少经验,例如iPhone 6s的A9处理器就整合了M9绘图处理芯片。

苹果新款iPhone 6s/6s Plus持续在市场打拚,内建A9处理器交给台积电和三星晶圆代工,先前网路疯传台积电代工A9处理器电池效能优于三星,引发市场高度关注。市场也关注苹果下一款iPhone 7进度,有分析师分析,明年第3季量产的iPhone 7,将搭配A10处理器,有很高机会由台积电供应。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19191次
2 1N4001 0.19MB 15180次
3 DAC1220E 0.95MB 13305次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13265次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11352次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8963次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6692次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6465次
9 DS1337U+ 0.28MB 6406次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6381次