处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

一年新办2万家科技企业,中关村创新不死?

一年新办2万家科技企业,中关村创新不死?
来源:北京日报 时间:2016-01-21

北京建设有全球影响力的科技创新中心成效初显。记者昨日从中关村管委会获悉,2015年,中关村示范区企业总收入预计将达4万亿元,同比增长13%左右,比2010年翻一番。“十二五”期间,中关村创业生态日渐完善,在全球科技创新领域走出了从“跟跑”到“并跑”、局部“领跑”的上升轨迹。

“高精尖”助创新效率提升

作为首都创新驱动战略的“桥头堡”,中关村不断强化“高精尖”战略性新兴产业的布局。

以2014年为例,中关村下一代互联网等6大优势产业集群和集成电路等4大潜力产业集群实现规模以上企业总收入2.66万亿元,占示范区规模以上企业总收入的比重达73.8%。过去五年间,“高精尖”对中关村总收入的贡献率连年攀升。

还有一组数据可以生动说明中关村创新效率的提高。中关村产生个100家上市公司用了20年,产生第二个“100家”则只用了不到4年。联想从创立到实现年收入100亿元用了15年,百度只用了12年,而“十二五”期间成长壮大起来的小米却仅用了不到3年。

五年来,中关村企业科技活动经费支出年均增长20%,企业创办的技术中心、试验基地等科技机构数量年均增长30%以上。

创新增速迅猛,能耗却持续下降。2014年,中关村万元GDP能耗约为0.08吨标煤,比2010年下降20%,是同期全市水平的1/5、全国水平的1/10。

原创新技术增强国际话语权

谁牵住了科技创新的“牛鼻子”,谁就能占机、赢得优势。“十二五”期间,中关村瞄准全球前沿科技创新趋势和产业发展方向超前布局,原创性“新技术”突破不断涌现。

百济神州的靶向型小分子抗癌药在海外进入临床阶段、格灵深瞳在全球首度将计算机视觉技术商业化、中芯国际的28纳米集成电路成套工艺进入试生产……“十二五”以来,中关村不断催生引领科技和产业发展的原创性成果,在人工智能、计算机、集成电路、生物医药等影响产业未来的颠覆性技术方面也开始有所作为。

有了这些原创性新技术的支撑,北京在全球创新产业中的地位,正实现由“跟跑”为主向在不同领域“跟跑”、“并跑”,甚至局部领域“领跑”的华丽转变。

与此同时,中关村企业的国际话语权也不断增强。截至2015年底,中关村示范区企业累计创制国际标准184项,比2010年底翻一番还多。

一年新办科技企业超2万家

“请问贵公司,究竟哪位是老总啊?”拜访一家创业公司后,来访者不由得发问。原来,他接到的四张名片,头衔上全都写着这家公司的“创始合伙人”。仔细一介绍才发现,这四位创始合伙人可不是“你好我好大家好”地合吃“大锅饭”,而是“八仙过海各显神通”:你善于为公司战略掌舵,他是技术大牛,她则精通品牌与市场……

在中关村,这样的情景越来越普遍。长板理论取代短板理论,“谁是老板”逐渐淡化,取而代之的是合伙人之间形成各取所长、优势互补、合作共赢的创业文化,“创始人+合伙人”模式成为中关村创业的一种主流模式,也进一步助推了大众创业。

16岁的天才少年齐麟致休学创业,他并非单打独斗,有创业孵化器愿意为了这位“光杆司令”而打破自己只孵化团队的惯例,更有所在学校为他提供支持;在互联网巨头公司工作数年的程序员段利军辞职创业,他虽白手起家,但却能在创业大街上找到技术、运营的各种人才与他共创事业……在中关村,这样的案例不胜枚举。

随着信息技术发展和市场环境的开放,创业边际成本得以大大降低,吸引了更多创业者加入和集聚,创业不再是少数人的专利,而是从“小众”走向“大众”,从单一、固定行业创业为主转向大众分享、跨界融合转变,形成了以“90后创业者”、“创业系”、“连续创业者”、“海外创业者”为代表的创业群体。

2015年1到11月,示范区新创办科技型企业已经超过2万家,达到2.1万家。伴随着大众创业、万众创新的热潮,创业企业的井喷式增长还在持续。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19189次
2 1N4001 0.19MB 15173次
3 DAC1220E 0.95MB 13304次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13263次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11349次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8962次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6679次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6464次
9 DS1337U+ 0.28MB 6403次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6380次