处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

双向触发二极管与可控硅应用电路

双向触发二极管与可控硅应用电路
来源:网络整理 时间:2019-02-22

1、调光调压电路

双向触发二极管触发双向可控硅的调光调压电路是典型应用电路的一种。

工作过程:当电路接通交流市电220V后,交流市电便通过负载电阻R1、电位器RP1 向电容器C1不断充电,当电容器C1上的充电电压高于双向触发二极管的转折电压时候,此时电容器C 便通过双向触发二极管VD向双向可控硅T1的控制极G放电,触发可控硅T1导通。

值得注意的是:改变电位器RP1的阻值便可改变向C1充电的速度,也就改变了双向可控硅的导通角,进而改变通过灯泡的平均电流值,实现连续调光调压的目的。由于双向触发二极管在正、反电压下均能工作。电容容量可以用小一点的,使触发电路的功耗小,这种电路可用作台灯、舞台灯光的调光及电风扇电机的调速之用。

2、过压保护电路

如图所示,这是由双向触发二极管与双向可控硅组成的过压保护电路。

工作过程:电压正常工作时候,加在双向触发二极管两端的电压小于转折电压,此时VD不导通,同时双向可控硅T1也处于截止状态,输出负载RL可得到正常的供电。一旦供电电压超出限定值时,也就是说瞬态电压超过双向触发二极管转折电压,VD导通并触发双向可控硅T1也导通,使后面的负载RL免受过压损害。

3、无触点交流开关电路

如下图,这是无触点交流开关电路,可以代替大功率的交流继电器,特点是工作可靠、无火花干扰等。

工作过程:开关管Q1控制触发二极管导通,触发二极管产生触发脉冲,脉冲通 过脉冲变压器耦合到双向可控硅T1控制极,控制可控硅导通,这样使得触发电路与主电路没有电气联系。

双向触发二极管与可控硅应用电路还有很多,例如脉冲信号发生器等。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)