处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

接触电阻测试仪工作原理及特点

接触电阻测试仪工作原理及特点
来源:网络整理 时间:2019-02-21

接触电阻测试仪又叫回路电阻测试仪,是一个经常使用的安全保障仪器。接触电阻测试仪的工作原理是什么?有什么特点?接触电阻测试仪如何操作?接下来,小编为您详细解析。

一、接触电阻测试仪

智能回路(接触)电阻测试仪,(contact resistance tester)是根据新电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A和200A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,也可以在电流200A的情况下直接测得回路电阻,后的测试结果都用数字显示出来。该仪器测量准确、性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。

二、接触电阻测试仪工作原理

回路电阻测试仪运用脉宽调制式高频开关电源提供大于100A的测试电流,按下测量键时,高频开关电源输出大于100A以上的测试电流,与此同时采样电路开始采样,取得的信号经放大器放大,由A/D转换器将模拟信号转换成数字信号后,再经微处理器对数据进行滤波、运算、处理,后送显示器显示出此次测量的电流和电阻值。显示10秒钟后,系统自动复位。当被测的回路电阻值小于400μΩ时,测量的小分辨率为0.1μΩ,当被测的回路电阻值大于400μΩ时,测量的小分辨率为1μΩ。

三、接触电阻测试仪功能特点

1、320×240液晶显示器、高速热敏打印机。

2、本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作方便、保护功能完善等特点。

3、采用电源技术,能长时间连续输出大电流,灵活选用50A,100A,150A,200A四个电流档位。

4、使用了精密仪用运算放大器和高精度四重积分A/D转换器,结合高性能16位单片机,测量时系统根据信号大小自动切换放大倍数,确保了该产品的测试准确度。

5、本产品还设计了实时日历时钟,为打印、保存数据提供时间依据。

6、数据存储与历史数据浏览功能,可存储200组数据,并具有掉电保护功能。

7、超宽量程,测量范围达到0-4mΩ。

8、人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程。

四、接触电阻测试仪操作程序

⒈ 按四端子接法接线。

⒉ 打开电源。

⒊ 按测量键即可(如电流显示A值小于100A后,可通过面板电流微调进行校正)。

⒋ 测量显示值后,需保存数据。

⒌ 测量结束后,请关掉电源。

⒍ 测试钳请爱护。

以上是关于接触电阻测试仪的简单介绍。接触电阻测试仪主要用于保障高压开关等维修安全,质量要求非常高。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的元器件采购需求!

(素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)