处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Globosat利用泰克技术,支持里约奥运会IP媒体制作直播

Globosat利用泰克技术,支持里约奥运会IP媒体制作直播
来源:与非网 时间:2016-08-19

新Prism IP/SDI媒体分析平台和SPG8000A在Globosat奥运节目制作中起到关键作用

业界的视频质量监控解决方案创新者——泰克科技公司日前宣布,其客户、拉丁美洲地区规模的付费电视提供商、巴西的市场 Globosat,正利用泰克解决方案来支持制作2016巴西里约奥运会的实时 IP 媒体。这是 IP 技术首次在拉丁美洲用于这种大规模的实时制作。

Globosat为 2016 夏季奥运会制作世界级的媒体内容,通过卫星部署 16 个线性频道,通过互联网部署不少于 56 个频道,共计 16 个视频频道和 40 个音频频道,全面报道奥运会赛事。

位于如此巨大的网络基础架构中心的是两台泰克 SPG8000A 主同步发生器和 PTP 主时钟基准发生器,它们既可以支持传统的基于 SDI 的媒体基础架构,也可以支持基于 IP 的媒体基础架构。除了这些仪器外,此网络基础架构中还采用了两台 Prism IP/SDI 媒体分析器,可以提供独一无二的诊断功能并关联 SDI 和 IP 信号类型。

“在奥运会结束后,我们会继续改进,改为采用一个完全基于 IP 的基础架构。但是,我们也希望在这场国际盛事中充分利用 IP 网络技术”,Globosat 的工程总监 Lourenço Carvano 说, “在泰克公司的帮助下,我们能够非常自信地支持 SDI/IP 混合环境,从而降低成本,并为我们的观众带来更高品质的广播节目。”

一场向着全 IP 基础架构的革命性迁移,正在广播行业中悄然兴起。但是,对于现有技术和工作流程的巨大投资,意味着这场过渡必将分阶段进行,因此我们需要一些测试和监控解决方案,例如能够支持 SDI/IP 混合环境的 Prism 和 SPG8000A。

“使用基于 IP 的基础架构来制作奥运会节目是一个巨大的挑战。我们曾经有机会与 Globosat 在其他重大活动中合作,例如 2014 年的 FIFA 世界杯,他们当时明确地承诺为观众带来尽可能完美的真实画面”,泰克科技公司视频产品线总经理 Charlie Dunn 说,“通过提供能够支持 SDI/IP 混合环境的解决方案,我们助力 Globosat 利用的 IP 技术,同时优化了来自比赛现场的广播源的品质,为全球观众带来了卓越的观赛享受。”