• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

AMD靠Zen处理器翻身?Intel表示没那么容易

来源:超能网
时间:2016-08-10

分享至:

2016年AMD全面更新了GPU产品线——随着RX 460显卡的解禁,Polaris家族显卡已经悉数出动,下一步就该HBM 2显存的Vega显卡了。CPU方面,AMD今年也有大动作,年中的时候说是准备先上AM4插槽的Carrizo处理器桌面版,年底则是杀手锏Zen处理器登场。但是现在来看,AMD的Carrizo桌面版并没有在6月份的电脑展上正式发布,而信誓旦旦确认年底上市的Zen处理器可能也会延期到2017年,今年会由28nm的AM4处理器填补桌面市场。

大悲剧!AMD Zen处理器被曝延期 再度落后Intel

AMD桌面处理器2016-2017路线图

SemiAccurate日前刊登了一篇收费文章,介绍了AMD 2016-2017年的桌面、移动处理器路线图,虽然不能确定查理大婶的爆料100%准确,但是这篇报道还是给大家带来一个坏消息——AMD今年的桌面处理器路线图变了,Zen处理器推到了2017年,今年只有Bristol Ridge的AM4。

具体来说,今年的桌面处理器就是Bristol Ridge,4个Excavator挖掘机核心,8组GCN架构CU单元,多512个流处理器单元,它也就是原本应该在6月份发布的Carrizo处理器桌面版,不过接口变成了AM4封装,搭配Promontory(海角)芯片组,TDP在35-65W之间。

2017年桌面版处理器则会迎来Zen架构,会分为2个系列——Summit Rdige峰会岭是之前就知道的了,8核16线程Zen核心,TDP 65-95W之间,搭配Promontory(海角)芯片组,AM4插槽。

除此之外,Zen处理器还有4核8线程版的,代号为Raven Ridge乌鸦岭,TDP低35W,95W,搭配Promontory(海角)芯片组,也是AM4封装的。

AMD移动处理器2016-2017路线图

移动处理器方面,今年到明年分别会有两款28nm工艺的,Bristol Ridge依然是4个Excavator核心,8组GCN CU单元,TDP 10-35W,FP4封装。略低一些的是Stoney Ridge,2个Excavator核心,3组GCN CU单元,TDP 10-25W。

2017年才会有Raven Ridge,封装从FP4变成FP5,4核8线程Zen核心,TDP低4W,35W,搭配12组新一代GCN CU单元,这点倒是不错。

就这份路线图来说,如果SA得到的消息准确,那么意味着AMD的Zen处理器今年是无缘了,桌面市场只会有AM4插槽的Cariizo炒冷饭,2017年才能上Zen架构,实在是让人心急了,Intel 2017年都要上10nm Cannonlake处理器了,又要AMD工艺几年了,说好的14nm节点同台竞技呢?

AMD CEO苏姿丰在近几次财报会议上都信誓旦旦保证Zen处理器进展良好,正在路上,今年底会首先在桌面市场问世,但对照这个路线图,A饭被推高的预期值一下子就这么下来了,这则消息对A饭来说有点难以接受。只不过从RX 460之前功耗、性能秒GTX 950的PPT来看,AMD这种上市前高预期、上市后“低调”的手法不是一次两次了,实在是......

更多新闻