市场最佳手持稳定器Vimble正式推出,开启稳定视频新视界

时间:2016-07-19 09:21:54 来源:与非网 有0人参与

更多

道创智能今日正式推出适配iPhone6系列手机的手持云台稳定器——Vimble。这款产品具有业内最佳的防抖支持、易操作,且配以丰富的辅助功能,用户可借助Vimble提升手机的视频拍摄质量,消除视频内容创造在设备层面的限制。创造Vimble的初衷,便是每个人都可以通过视频创造、展现自己的生活和创意,创造商业与文化价值。

随着智能手机的大量普及,摄影摄像已成为人们生活中必不可分的一部分;而内容创业和新媒体的爆发,视频创作需求不断加大,Vimble手持云台作为半专业摄影器材,能够满足具有微电影拍摄,网络直播及视频随手拍需求的消费者群体。 从稳定画面到人脸追踪到场景优化,Vimble超越了一般云台所能提供的功能而全方位的满足拍摄者的需求。

Vimble手持云台稳定器,采用专业的三轴稳定系统,通过精确地电机反馈控制,能完美地消除掉手持操作导致的iPhone抖动,使得手机也能拍出电影般稳定的画面。首创搭配稳定器使用的ViCam App (App store开放免费下载),支持摄影参数调节以及人脸追踪等智能操作,将iPhone转变为专业摄像机。多项特性使Vimble在市场上独树一帜,成为与众不同的iPhone手机稳定器。

Vimble手持云台稳定器最大的特点是它极佳的稳定性能:Vimble采用道创独立研发的自适应三轴混控算法,以超高帧率采集多个传感器数据,从而解算出手机细微的姿态变化,并经过同频的实时反馈控制,将手机的角度抖动降至最低,效果领先业界水平。

不仅如此,Vimble还极易操作。依据手掌的自然握持姿势而设计的姿态遥杆、参数拨盘以及拍照按键,可以让用户灵活而自如地单手操纵云台姿态、切换云台模式以及调节相机参数;Vimble独有的人体工学设计,也带给用户最舒适的握持感,避免操作疲劳。

此外,Vimble还具有丰富的功能特性。借助创新性的ViCam App全面挖掘了手持云台潜力。通过蓝牙4.0无线通信技术,装有ViCam的iPhone可以和Vimble进行双向通信,传输控制信号,由此实现人脸追踪、全景拍摄、夜景降噪等云台无法单独实现的功能。ViCam可在App store免费下载。

道创智能科技有限公司(DelTron Intelligence Technology Ltd.),创建于2015年,在香港以及深圳均有创新基地。道创智能,以“为创造者而生”为宗旨,以务实精神为主导,依托先进的技术创新,专注开发智能云台系列产品,探寻优化用户摄影作品品质与体验的科技与设计方案。

“为创造者而生”,道创推出Vimble,旨在希望每个人都能够成为生活的创造者,希望能够提升每个视频的品质,希望能够在这个创意与个性井喷的时代,为每一个有梦想的人,创造展现自我的绝佳方式。

Vimble官网(www.vimbles.com)及道创智能淘宝旗舰店(直接搜索宝贝Vimble即可)现已正式开启发售。原价349美元(2349人民币),首批购买即可享受15%的折扣,以299美元(1999人民币)的价格,享受Vimble带来的专业体验。

而现在Vimble更推出“引爆眼球免费得Vimble活动”,使用Vimble拍摄视频,获得500赞及10000以上的点击量并标注“由Vimble拍摄”即可免费获得产品。活动具体详情及更多推荐优惠可参考官网以及关注Vimble微信公众号进行了解。

消除设备在拍摄上的局限,让每一个独特的时刻能够得到最好的记录,让每一个人能够更好的讲故事,成为故事的创造者,这就是Vimble的宗旨。