处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

AMOLED屏三星独大,国产手机为啥就不怕它再来个“断供”?

AMOLED屏三星独大,国产手机为啥就不怕它再来个“断供”?
来源:爱范儿 时间:2016-07-14

我们的屏幕比友商色域宽广30%。

一般来说,要是在手机新品发布会见到这句话,那么在很大程度上这意味着这款新品采用了AMOLED屏幕。

题外话:Super AMOLED为三星的注册商标,理论上除三星外,别的品牌不能使用Super AMOLED字样。


代表未来的显示技术

讨厌这种屏幕的人,就十分厌恶其色彩表现,认为“非常假”。由于子像素的Pentile排列先天劣势,在相同分辨率之下,AMOLED的细腻程度也明显不如LCD。

不过,随着厂家技术的不断进步,屏幕色彩管理和调校水平、以及分辨率都在迅速提高,还有Pentile排列的不断改进,所以AMOLED劣势在逐渐消失。

和固有劣势一样明显的,则是AMOLED的优势,并且这也是AMOLED相比LCD在根本上有优势的地方。

AMOLED具备自发光特性,所以这种屏幕并不需要背光板,从而可以让屏幕更薄并更省电。从终端厂家给出的数据来看,LCD屏幕的厚度为0.6~0.8mm,AMOLED的厚度可以做到0.3mm。

轻薄且省电,这对于现在的手机来说,优势不可谓不明显。


此外,不管是已经量产的双曲面屏手机,还是颇具科幻概念性质的柔性手机,AMOLED技术在其中所扮演的角色都非常吃重,而且由于延迟低等优点,AMOLED还很利于未来手机与VR相结合。

从这些角度来说,AMOLED还是代表着未来趋势的显示技术。

HTC的换屏之恨

不过,具有以上优点的AMOLED,之前还主要集中于三星和诺基亚的高端机型,现在这个群体才扩大到了一个更大的范围,一些国产厂家也开始加入。

而说起各个厂家对于选择AMOLED的疑虑,除了此前AMOLED缺点比较明显之外,三星与HTC那场换屏纷争不能不提。

时间拨回2010年,那是Android的洪荒时期,凭借着强大的硬件配置和Sense界面,HTC Desire在Android高端市场是当之无愧的明星。


但这款卖得火热、原本采用三星AMOLED的Android旗舰在生命周期的后半段屏幕换成了索尼SLCD,受此波及的还有同样由HTC代工的Nexus One,以及当时的国产旗舰联想乐Phone。

此后的一段时间,诺基亚旗舰机之外,市面上很少能见到采用AMOLED屏幕的非三星手机。

当时,三星给出的理由是“AMOLED产能不足”,所以断供,但在当时就有三星故意不给HTC供货的传闻。

2013年时,HTC公开谴责三星利用上游配件供应商的优势地位打压HTC,属于典型的不正当竞争,从而间接证实了传闻的真实性。

国产为什么不担心三星断供?

既然三星有如此“前科”,那为什么现在的众多国产手机厂家还是敢于在自家产品中使用AMOLED屏幕呢?并且这些使用AMOLED的国产手机甚至不乏销量惊人的主力产品,比如OPPO R系列、vivo X系列。


OPPO R9

国产手机厂家如此选择的底气和原因,当然是多方面的。

相比2010年的时候,AMOLED屏幕经过多年的工艺改进,现在的AMOLED产能早已不似当初的捉襟见肘。Digitimes一份新的报告显示,三星已经投资68亿美元以提升OLED显示屏产能,到2019年,三星将把AMOLED显示屏出货量提升到5.6亿片,和2015年出货量相比,增幅高达 114%。

同时,根据市调机构IHS的数据,今年季度,5寸1080pAMOLED面板的造价已经降低到14.30美元左右,而相比之下同样规格的 LTPSLCD面板成本则是14.60美元。去年第四季度,这两个数字还分别是17.10、15.70美元,很显然AMOLED的降价速度更快。旧时王谢堂前燕,就这么飞入了寻常百姓家。

另外,如今的国产手机厂商的采用AMOLED的产品相比当时采用AMOLED的HTC Desire等产品在绝对销量上要高出太多。OPPO去年的主力产品采用AMOLED的R7系列销量超过1500万台,而今年的R9系列在上市82天后便交出了700万台的销量成绩。由此带来的AMOLED需求量可见一斑。


vivo Xplay5

事实上,根据群智咨询的数据统计,2016年季度,市场上搭载AMOLED屏幕的智能手机,有60%为OPPO、vivo,其贡献程度已经超过了三星手机。

2015年的一则消息指出,三星2015年10月透过代理商擎亚出货给OPPO的AMOLED面板,出货金额高达1.4亿美元。

如此大的需求量,三星很难下决心去为难这些国产厂家,毕竟他们都是财神,更不用说三星移动与三星显示本就是相对独立的关系。

并且从增长率来看, OPPO、vivo在今年的销量同比增长超过100%,而三星手机的整体表现则略有下降。

在这种这情况下,三星为AMOLED产能稳住这些大客户,并寻找新的客户,是顺理成章的事。


JDI展示的5.2英寸AMOLED屏幕

哪怕三星真有心为难国产厂家们,断供AMOLED,凭借着巨大的出货量,这些国产厂家要去别的显示公司如JDI或者LG下订单也是颇受欢迎的。

不要忘了,先进的AMOLED屏幕是JDI展出过的。LG也在进军中小尺寸AMOLED面板领域。

所以面对OPPO、vivo巨额订单,三星并不会怠慢。2015年11月的消息指出,三星收回代理商在OPPO和vivo两家国产厂商AMOLED中小尺英寸面板出货权,改由三星自己直供。有分析认为,这是三星为提升整体营运绩效、降低营运成本,同时回应竞争对手LG也切入OLED中小尺英寸面板市场的举措。

所以,要是我们总结HTC与OPPO主力机型都选择搭载三星AMOLED屏幕,但却获得不同待遇的原因的经验:就昨日的南海争端一样,国与国之间较量靠的是国力;这些手机厂家的硬实力则是销量,或者说订单量。

一旦传闻多年要用AMOLED屏幕的iPhone坐实了这个传闻,这一点人生经验会体现得更淋漓尽致。