万万没想到,3D打印居然可以做这些逆天设计

时间:2016-06-30 10:43:56 来源:EEFOCUS 有0人参与

更多

3D打印一直被冠以“高科技”头衔,似乎离我们的日常生活还很遥远。其实不然,3D打印的机枪外壳、手臂、鼠标、航拍模型、机器人,甚至是房屋等,都已打印成产品应用到人们日常生活。并且这些3D打印产品每一项设计都饱含创意,能成为3D打印广而用之的推进器。根据电路城网站搜索报告,推荐给大家怎样自主研制3D打印机及运用材料,同时,分享几个基于3D打印技术在日常设计中的典型应用。

热门方案一:3D打印CS最酷激光枪系统设计(原理图+PCB+源代码)

激光枪在现实当中是真实存在的,基于现有的科技,往往采用3D打印技术来完成激光器外壳。不管从外观还是设计进度上,都占有很大的优势。

激光枪系统设计方案概述:

这是一个用于娱乐目的的红外射击系统,即激光射击系统BBGun。按照当前的设计,BBGun硬件资源整体分为接收板和发射板。接收板单纯为接收,其余功能全部集成在发射板上。接收板和发射板采用4线连接:I2C总线和电源;射击系统选择红外+透镜的形式,发射板上有一个TSAL6100发射,两个 HS0038接收。此外还有一个蜂鸣器,一个单线控制的LED灯组(一颗5050 RGB LED显示分组,6颗普通LED显示弹药数和生命值,TM1809驱动),MCU选择48脚的STM32。接收板采用一片STM8控制,连接多片 HS0038,接收板可以安装在帽子上或背心上。


热门方案二:3D打印遥控无人机(全部开源)

电路城最受欢迎的3D打印航拍属于工程师参加电赛,并获得一等奖的“基于STM32F4的四轴航拍飞行器(完整设计资料下载)”,查看人数过万。

该3D打印四轴飞行器设计方案概述:

本设计采用STM32F4(STM 32F407数据手册)作为核心处理器。主控板包括传感器MPU6050(MPU6050数据手册)电路模块、无线蓝牙模块、电机启动模块,电源管理模块等;遥控使用商品遥控及接收机。控制芯片捕获接收机的PPM命令信号,传感器与控制芯片之间采用IIC总线连接,MCU与电调之间用PWM传递控制信号。


热门方案三: 电路城手把手的教你自制3D打印机设计分享

自从有了3D打印机,创客们的制作开发有了很大的帮助。基于arduino板子的桌面级3D打印机更是绝配,稍微有一些电子知识能力的读者都可以通过网上开源内容,获得3D打印机的知识,并且自己动手做一个。所以,创客们也能为自己制作一个方便快捷的3D打印机。

这是我开始接触3D打印机,并且下定决心做一台3D打印机的漫漫成功之路。从了解知识,采购零件,组装机器,然后是漫长的调试之路,自己走了很多弯路,不想让身为局外的你像我一样。这个打印机成本在一千元左右,适合初级者,具有很高的升级改造能力。


热门方案四:3D打印智能性最强的机械手臂——可以手势识别控制

机械手能模仿人手和臂的某些动作功能,用以按固定程序抓取、搬运物件或操作工具的自动操作装置。机械手臂有多种用途,不仅可以安装在机器人身上,也可以给残疾人用来当假肢。

3D打印智能性最强的机械手臂方案概述:

这个版本的机械手臂可以采用PC机进行控制,也可以使用手势识别算法来控制。5个手指和手腕均可活动,而且手指关节可以精准定位,进行各种微小角度的开合。该机械手对3D打印机精度要求较高,需要0.1mm精度,达不到此精度的话传动机构会出问题。

手臂采用STM32控制,使用并联臂3D打印机,ABS、PLA塑料进行3D打印。5个手指,每根都可以进行开合,请看视频,每根手指都可以精确运动到任意一个角度,手腕可以进行旋转。可以抓取球,笔,杯子,遥控器等物品。


方案五:3D打印东半球最小的卖萌机器人(硬件+源码+3D文件)

这是两年前做过一个小小的自平衡机器人蛋黄,深受大家喜爱。 这次更狠了,有了3D打印机,造型什么的总算炫酷了起来,还加了一推特技(超声波,摄像头,OLED,抬头舵机,蜂鸣器,红扑扑小脸蛋),蛋黄变蛋白的,光会卖萌怎么行,蛋黄2.0是目前体积最小,但是功能最多的自平衡机器人。直立方案是Mega328 + MPU6050 + 一阶互补滤波。


方案六:3D打印鼠标设计(原理图+PCB+源代码+3D模型)

最近3D打印非常的火爆,3D电影的票房也都非常的牛,好像只要带上3D这个字眼,就都会火。从最开始的3D打印鼠标,到现在生活中的方方面面,都离不开它的身影。

3D打印鼠标概述:

电路城3D打印鼠标设计方案基于ADNS-2620鼠标评估板设计平台,电路采用ADNS-2620光学鼠标传感器和ATMEGA328最小系统控制电路,以及外接电源、AVR-PDI、FTDI接口设计完成。


关于电路城

电路城是一个以电子技术知识为核心,以工程师为主导的平台,专门为中国电子工程师量身打造的电子学习网站。电路城致立于为中国培养更多的技术性人才工,助进中国电子科技的稳步发展。电路城设计方案设计资料主要包括:电路图、源代码、电路设计资料、方案参考设计、器件选型以及系统方案设计的分享。