• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

面向工业自动化的半双工RS-485/RS-422收发器 Maxim MAX14949在Mouser开售

来源:贸泽电子
时间:2016-06-06

分享至:

2016年6月3日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始供货Maxim Integrated的MAX14949半双工RS-485/RS-422收发器。MAX14949 是一款隔离式RS-485/RS-422 收发器,为器件的电缆侧(RS-485/RS-422驱动器/接收器侧)和UART侧之间提供5,000 VRMS( 60秒)的电隔离。高集成度的收发器可让设计人员简化设计,实现高效率、500 kbs的可靠通信 ,以用于工业自动化应用。

Mouser分销的Maxim MAX14949半双工RS-485/RS-422收发器内含集成式450 kHz变压器驱动器,可通过外部变压器传送电源(150mA时效率高达80%)到收发器的电缆侧。本器件还集成了低压差 (LDO) 稳压器,可为IC的电缆侧提供简单且节省空间的架构。器件包含一个半双工驱动器/接收器通道,具有仅1/8单位负载的低阻抗,可在一个通用总线上连接多256个收发器。

集成式有效故障安全电路确保在输入短路或开路时,接收器输出为逻辑高电平,而欠压锁定功能可在电缆或UART侧电源低于工作电平时,禁止驱动器。驱动器输出/接收器具有针对输入电缆侧GNDB、高达±30kV的静电放电 (ESD) 保护能力。

MAX14949采用宽体16引脚SOIC封装,工作在-40°C至+105°C温度范围内,是工业自动化、可编程逻辑控制器 (PLC)、HVAC及电表应用的理想之选。

更多详情,敬请访问//www.mouser.cn/new/maxim-integrated/maxim-max14949-transceiver/

更多新闻