处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

双锁存LED显示驱动IC——再不更换你就out了!

双锁存LED显示驱动IC——再不更换你就out了!
来源:EEFOCUS 时间:2016-05-27

在这个看脸的时代,颜值高有多重要这事儿还要细说吗?

你心目中的集创女神是酱婶儿滴

画面效果有多重要这事儿,还用宝宝解释吗?!颜控们排排坐好哈,今天小编就来深扒一下,一款高颜值的LED显示屏是如何炼成的!

但实际看到的可能是酱婶儿滴

天啦撸,宝宝不开心!

高颜值LED显示屏不可或缺的是什么?

衡量LED显示屏性能优劣的指标有刷新率、灰度等级、高亮度等,而这些都是由驱动IC直接决定的。驱动IC通过接收信息源,输出与亮度、灰度、刷新等相关的驱动电流来点亮LED屏幕,可以说驱动IC是LED显示屏的灵魂。

普通恒流驱动IC已经越来越难满足颜控的需求了,各种鬼影、毛毛虫现象,刷新不足产生的频闪线、晃动,以及低对比度导致画面色彩失真和亮度明暗不均等显示缺陷,都使LED显示效果大打折扣。
也正是如此,能提供高刷新率、有消隐功能和低功耗的恒流源专用驱动芯片越来越受到青睐。相对于普通恒流驱动芯片,高性能产品可保证LED的稳定驱动,消除闪烁现象,更是特别适用于要求高刷新、高画质的场合(如户外和室内全彩屏)。


是时候祭出一款经典的双锁存LED显示驱动IC大杀器了!集创北方的ICN2038是一款专为中高端LED显示屏设计的双锁存LED显示驱动IC,尤其是对刷新率、亮度和精度一致性要求较高的LED显示应用。得益于超高的性价比优势,ICN2038被认为是未来代替普通恒流的方案。

ICN2038为何能秒杀普通恒流驱动IC?据了解,它是一款16路双锁存恒流输出LED显示驱动芯片,具有16路恒定的电流输出驱动能力,具备更小的芯片封装尺寸,便于LED驱动板布线,特别是对于点间距较小的LED驱动板更有利。由于采用了“Noise Free”技术,ICN2038具有的抗干扰能力和低灰度效果,恒流及低灰度效果不受PCB板影响,并可选用不同的外接电阻对输出级电流进行任意调节,精确控制LED的发光亮度。该芯片的供电电压为:VDD=3.3V~6V,工作温度范围是:Topr=-40℃~+85℃,具有消隐功能,可改善因灯珠损坏产生的毛毛虫现象。

相比普通的恒流源芯片,ICN2038刷新率可以提高50%以上。ICN2038内部采用了电流精确控制技术,可使片间误差低于±2.5%,通道间误差低于±1.3%,具有不受负载端电压影响的电流输出特性,输出电流将不随LED顺向电压VF的变化而变化。

看ICN2038如何完爆同款?

普通恒流驱动IC已经out,双锁存驱动IC来得正是时候。那么,为何独独要选这一款呢?原来,与其他双锁存LED显示驱动IC相比,ICN2038在以下方面表现优异:

管脚兼容,软件程序适配也相同的前提下,带载点数高出20%以上;

低灰扫偏暗和低灰偏色以及高对比耦合问题上,显示效果更优;

通道关闭时电压平稳,更小的电源纹波和LED灯反压,不会因为PCB板是设计问题引起闪烁等现象;

在低灰比较小的OE脉宽时,实际打开时间更准确。

都具有消除下鬼影能力,但ICN2038在叠加画面时效果更好。

为了让大家更心服口服,附上小编苦苦奋斗在实验室里亲测的对比结果:

首先是消鬼影对比:

下图为ICN2038与某友商产品在消鬼影方面的对比。可以发现:单独斜线测试时,两款产品都可以消除上下鬼影。但是,在斜线上叠加鼠标后,竞争产品在同一行出现鬼影,而ICN2038没有。

还有低灰白平衡对比:

低灰白色对比(8级)

QQ截图20160316170128

以上对比中,友商产品有明显的偏红问题。

再来看客户箱体对比-扫偏暗:

QQ截图20160506174007


客户箱体对比-高对比耦合:

QQ截图20160506174358


以上两个对比中,友商产品都显示出明显的低灰偏红、扫偏暗、高对比耦合问题。

再看工作波形对比:

工作波形对比(输出通道):

友商产品在通道关闭时过冲明显高于ICN2038,会造成更大的电源纹波以及更大的LED反压。这会导致锁存数据错,从而出现闪烁现象。

工作波形对比(电源纹波):

TEK00003

黄色波形为ICN2038,蓝色波形为友商产品。友商产品开关噪声,容易导致更大的电源纹波。

工作波形对比(有效打开宽度)

通过给相同脉宽的56ns OE信号,对比打开波形:

ICN2038测得打开宽度53ns,友商产品打开宽度64ns。友商产品通道关闭过冲更高。

让双锁存来得更猛烈些吧!

通过小编有理有据的介绍和苦口婆心的说明,一款好的双锁存LED显示驱动IC必须具备的特性你是否get到了?再不更换你就out了,从现在开始,就让这款经典的双锁存LED驱动IC来改变你的生活吧!