处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

STM8微控制器为啥这么好卖?

STM8微控制器为啥这么好卖?
来源:DIGITIMES 时间:2016-05-23

世界半导体贸易统计协会(World Semiconductor Trade Statistics;WSTS)的报告显示,在STM8微控制器快速成长的出货量推动下,意法半导体通用微控制器的市占率从2013年的8.2%成长至2015年的12.7%。意法半导体微控制器行销总监Daniel Colonna表示:“STM8已成为市场上的微控制器产品,是我们市场策略的坚固根基。如我们对所有微控制产品一样,我们承诺将对STM8持续挹注资源,以强化我们的市场竞争优势。”

STM8为全球日用智慧型装置提供经济实惠且高能效的电子技术,例如家电、消费性电子、汽车控制单元(ECU)和工业控制系统。STM8系列产品结合了的运算能力和具竞争力的价格,不仅可支援高记忆体效率的编码方法,同时还兼具低功耗、高整合度和多用途配置,出色的开发生态系统有助于简化应用设计、侦错过程和原型开发。此外,内建记忆体器读写和错误校验,以及车规的高可靠性,让STM8成为嵌入系统稳健性的标竿。

庞大的出货量反应出意法半导体微控制器在OEM厂商中的受欢迎度和意法半导体全球代理商的不懈努力。锁定大陆内需以及出口市场的主要代理商威雅利电子、文晔科技和友尚,积极地将STM8微控制器整合到各种专案,使意法半导体微控制器在大陆市场的销售表现特别优异。

STM8微控制器的主要技术特性:意法半导体独有;业界性能的CPU内核;高代码效率,以更少的记忆体空间实现更复杂的应用;1.65V~5.5V电源,多种应用种类;2KB~128KB内部快闪记忆体;高达2KB数据EEPROM;从20针脚到80针脚,多种封装规格可选,包括LQFP、WLCSP、QFN20-48、SO-20、TSSOP-20;高整合度,提高系统设计的成本效益:ADC、DAC;12位元的多通道;丰富的串列介面;多个定时器;8 x 40液晶显示控制器;配置灵活且省电的时钟系统;多68个高电流I/O介面。