处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

GOOGLE演示用雷达感应Project Soli

GOOGLE演示用雷达感应Project Soli
来源:engadget 时间:2016-05-23

去年首度亮相的 Project Soli 手势遥控概念,今年有更进一步的演示了。Google 在 I/O 上展出了一台改装的 LG Urbane 智能手表,并且真的可以感应你的手的远近,以及动作。离远的时候是普通的时间显示表面,随着手指的靠近会出现愈来愈多的功能,而再远离的话表面就又回来了。Google 的愿景是让手势 -- 无论是按虚拟的按键、转虚拟的旋钮、还是推虚拟的拨杆 -- 成为控制小屏幕,或甚至没有屏幕的设备方法,让 Soli 出现在家中所有的设备上。

Google 版的 Soli 技术邀请了 60 名开发者参与,开发者们也想出了各种奇特的应用,像是辨识材料、3D 建模等,甚至是做进方向盘里,让你手不用离开方向盘,就可以控制娱乐系统。不过版的 Soli 耗电量极为惊人,其实无法用在穿戴设备上,经过一年的的努力,Google 总算是和 Infineon 一起,将 Soli 的电耗由 1.2W 降低到了 0.054W,足有 22 倍之多。同时 Google 也将程序优化了 256x,让 Snapdragon 400、Intel Atom 处理器等都能顺畅跑动。

Google 原本是将 Soli 装做在 Urbane 的表带上,但这样看起来颇突兀,所以 LG 的工程师协助将它做到了表面下方的一个区块里。Soli 拥有 18,000 FPS 的雷达侦测更新率,可以「看」到相当细微的动作,甚至连轻轻撮手指都能侦侧到。除了 LG 外,Soli 团队也将这个技术做进了一个 JBL 的喇叭里,但这里它能「看」到的范围就大得多,可以判断整只手的手势,像是比「赞」的话,可以代表跳下一首曲子呢。

所以 Soli 的下一步为何?明年 Google 会再以现在缩小过的 Soli 为基础,再推出一个新的 dev kit,让开发者们发想更多有趣、概念性的应用。虽然 Google 过去一年发展神速,但听起来离一般消费性产品上出现,好像还有一段距离啊...