华为 P9 评测:转折点

时间:2016-05-10 10:45:36 来源:engadget 有0人参与

更多

作为华为与徕卡战略性合作的第一项成果,拥有一双「慧眼」的 P9,一经推出便引来了相当多的关注。这次厂方选择从拍照这一实用性极强的功能突破,毫无疑问是想在轻薄、美观的设计外,再给P系列加上一个真正过硬的卖点。那么结果能否不负所望?P9是否对得起它 2,988 元起的售价?

华为P9

外观、手感及做工

先前在动手玩的时候,笔者就说过华为 P 系列的颜值在去年的 P8 上达到了顶峰。这个结论,哪怕现在把新出的 P9 算入在内,个人觉得也依然成立,不会有什么变化。这么说的原因,主要还是由于设计给功能让路,背后的两颗镜头和指纹辨识区存在感太强,有点破坏了一体化机身的美感。除了深灰色的版本,能靠黑色盖板将相机、感应器完美隐藏外,其余几种配色,第一眼看到机背时多少还是会让人觉得元素太多,视觉效果繁杂了一点。

不过,虽然从大的方面讲,P9 的整体观感不如前代简约,但华为这次在细节上的把控,倒是让人眼前一亮。像是底部耳机孔、USB Type-C 插口的内侧,都跟中框边缘一样,做了细微的斜切边处理。而整机上下尽管没有徕卡标志性的可乐标,但在高配型号上,电源键周围的切边被喷上了红色,看起来颇为别致,而且较主相机旁边直白的 LEICA 字样,也更显情怀一点。

另外一个很明显的进步,就是 P9 的握持感提升了许多。侧面线条变得更趋圆润,加上金属表面更滑顺的触感,不免让人心中平添了几分过去不曾有的爱不释手。6.95mm 的厚度和 144g 的重量也都刚好,拿在手里没什么负担,又不至于过轻而减少了质感。至于做工,卡槽严丝合缝,按键的手感也都能令人满意。

屏幕

P9 这次配备了跟上代一样的 5.2 寸 1080p LCD 屏幕,之前亮度上的欠缺已经有所改进,最高 500 尼特,拿到室外大太阳底下用起来也没什么压力了。色彩表现依旧鲜艳、饱满,从某些特定角度看过去也还是会有点轻微泛白的现象。表面的盖板玻璃,此番换成了目前市场中主流的 2.5D,滑触感更好,边缘过渡也更加顺手。最大的缺陷,还是屏幕周围的那一圈黑边,在显示浅色画面时很是碍眼...

另外,从 Mate 8 开始被部分用户抱怨的屏幕发红问题,在 P9 身上也会以一定的概率出现。笔者自己的评测机一切正常,参加发布会时体验的几台展示样机也都没什么毛病。但是,在两次到访专卖店的时候,却遇到总共三台显色偏红。所以说,要是你在意这点的话,购买的时候最好还是当场验货吧。

标签 P9 华为