处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

一分钟快速了解开关电源

一分钟快速了解开关电源
来源:与非网 时间:2016-05-05

随着我国工业的快速发展,开关电源逐渐地走上世界舞台,电源的体积也逐渐趋于模块化和小型化,电源的抗扰能力也越来越强。开关电源如何实现电压控制?内部结构是怎样的?下面带大家快速了解一下。

一、什么是开关电源

开关电源是开关稳压电源的简称,一般指输入为交流电压、输出为直流电压的AC-DC变换器。开关电源内部的功率开关管工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,电源效率可达75%~90%,比普通线性稳压电源(线性电源)提高一倍。

说到线性电源(如图1所示),它与开关电源的区别是什么呢?说的通俗一点就是线性电源的调压可以看成是调阻值调压,相当于调节滑动变阻器使电压发生改变。开关电源则可以看成是通过调节开关的频率而使电压发生变化。

图 1 线性电源

二、开关电源分类

无工频变压器式开关电源

无工频变压器式开关电源是通过体积小的高频变压器来代替笨重的工频变压器,实验与电网隔离的。由于开关电源内部器件工作在高频开关状态,因此本身消耗的能量很低,电源效率比普通线性电源提高一倍。

图 2 开关电源结构框图

开关稳压器

开关稳压器是一种开关式集成稳压器,他将PWM控制器、功率输出级、保护电路等集成在一个芯片中,稳压器效率可达90%以上,有的还能连续调节输出电压,适合制造从几十瓦至几百瓦的开关电源。

单片开关电源

单片开关电源是将开关电源的主要电路都集成在芯片中,能实现输出隔离、脉宽调制及多种保护功能,其集成度。单片开关电源通过输入整流滤波器适配85~265V、47~400HZ的交流电。而且它具有高集成度、高性价比、简外围电路、性能指标等优点,现已成为开发600W以下中、小功率开关电源、精密开关电源及开关电源模块化的优选集成电路。

图 3 单片开关电源模块

三、开关电源工作方式

开关电源按控制原理来分类,可以有以下4种分类:

1)脉冲宽度调制(简称PWM,即脉宽调制)式:简单讲就是通过调节脉冲宽度实现稳压目的,其核心是PWM控制器。这种方式开关电源的应用为普遍,其占空比调节范围大,PWM还可以和主系统的时钟保持同步。

2)脉冲频率调制(简称PFM,即脉频调制)式:与脉宽调试类似,它是通过调节开关频率来实现稳压目的,其核心是PFM控制器。这种方式适合于便携式设备,它在低占空比、低频条件下降低控制芯片的静态电流。

3)脉冲密度调制(简称PDM,即脉密调制)式:其特点是脉宽恒定,通过调节脉冲数实现稳压目的。它采用零电压技术,能显著降低功率开关管损耗。

4)混合调制式:它是PWM和PFM的组合。开关周期开关周期和脉冲宽度都可调

需要指出的是,PWM控制器既可作为一片独立的集成电路使用,也可被集成开关稳压器中,或集成在开关电源中。其中,开关稳压器属于DC-DC变换器,开关电源一般为AC-DC变换器。如图4所示:

图 4 单片开关电源构成

从图中我们可以看出去掉前端整流滤波部分就可以看成是DC-DC变换器,加上前端整流滤波部分就是一个AC-DC变换器。