处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

2016大会将至:你期待哪些VR新品?

2016大会将至:你期待哪些VR新品?
来源:凤凰科技 时间:2016-05-05

众所周知,Google I/O大会是谷歌新产品的集中展示台,这里诞生过Android Wear、谷歌眼镜和Cardboard等新奇产品,如果谷歌要押宝VR,那么今年的大会就是其展示橱窗。

此前,谷歌就已经通过Cardboard在VR领域小试牛刀了。在各种昂贵的“沉浸式体验”环绕下,Cardboard凭借自己廉价和开放的特性异军突起,你无需花大价钱就可用自己手上现有的手机(兼容iOS和安卓)体验一把虚拟现实,此外,谷歌旗下的YouTube还在不断引入360度视频等VR资源,谷歌成了许多人的VR启蒙老师。

▲Cardboard虽好,但功能确实过于简单了

不过,作为超级巨头,谷歌怎么会甘愿一直在低端市场徘徊呢?自己启蒙的VR用户又怎能轻易交于竞争对手?下面,我们就来一起盘点本次Google I/O大会上可能会出现的谷歌VR产品。

下一代VR头戴设备

说起Project Tango,许多人的都会感到非常陌生,不过它确实谷歌VR计划中的重要一环。因为该产品初就装配了可探测景深的3D摄像头,这样一来,VR头戴设备就可以甩掉复杂的传感器信号接收器(Oculus Rift和HTC Vive均需搭配传感器信号接收器使用),并实现更高级别的动作感应。

在这种技术下,用户可以摆脱线材束缚,带上VR头盔在家中漫步,摄像头还能扫描出房间的大小和布局。以我多年的经验来看,Project Tango项目将推动VR头戴设备攀上新的台阶。虽然Oculus也正在向该方向迈进,但无疑谷歌已经占据了地位。

▲Project Tango前瞻性十足

众所周知,谷歌正在联手芯片制造商Movidius研发下一代VR设备,而后者的芯片在大疆精灵4中大放异彩,可以帮助无人机自动避障。

这款低功耗芯片未来同样可以在增强现实领域(AR)发挥巨大作用,也许本届大会谷歌就会给我们答案。

谷歌可能也会推出改进版的VR摄像机

VR摄像机

在去年的Google I/O大会上,谷歌就曾发布过类似产品,不过当时的产品还过于简单,只是一堆GoPro相机组成的阵列罢了。要想在市场上占有一席之地,谷歌还需要对其进行精细打磨。本届大会上,谷歌很有可能就会推出完成版的VR相机,考虑到现在市场上还没有特别出色的产品,谷歌的VR相机可能会成为VR电影人的爱。