• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

HEVC测试解决方案实现到4K的无缝迁移

来源:EEFOCUS
时间:2016-04-20

分享至:

行业的视频质量监测解决方案创新者——泰克科技公司日前推出业内个端到端HEVC测试解决方案,可以深入洞察4K工作流程,使得广播公司、有线电视运营商和其他服务提供商能够无缝迁移到4K。在美国拉斯维加斯4月18~21日举行的NAB展览会上,泰克将在SU5006展台演示新型测试和诊断工具。

把4K内容传送到家庭,这一迁移过程极具挑战性。运营商必需保证使用的编码器正确完成工作,内容满足法规要求,并为终客户提供的体验质量(QoE)。

通过MTS4000和MTS4SAV3测试平台的扩展功能,包括完善的HEVC分析工具和确保满足FCC要求的隐藏字幕分析仪, 运营商可以方便地迁移到4K,而对工作流程、基础设施、人员和预算的影响达到小。

“业内将在未来几年内迁移到4K工作流程,届时迁移将不是问题。同时,确保满足FCC法规比以前变得更加复杂,因为新增了许多新要求。”泰克科技公司视频产品线总经理Charlie Dunn说,“通过增加新的4K和隐藏字幕工具,我们正在引领和推进行业发展,帮助客户实现这一困难的迁移。”

除为内容转播提供HEVC支持外,泰克还增加了多种功能,为机顶盒(STB)制造商提供支持,这些制造商必需能够创建自定义4K和HEVC传送流,在机顶盒上测试4K。通过使用MTS4000,制造商现在可以从基本传送流和系统信息表中,使用自定义参数创建4K传送流。

MTS4000提供了全面的传送流分析和互操作能力测试功能。它可以深入分析传送流、PES和基本传送流,帮助追踪图像异常的根源,识别具有语法错误的传送流。它能够捕获事件,深入展开诊断,这对确定问题的根本原因至关重要。

MTS4SAV3包括仅用来分析隐藏字幕版本的比较完善的MTS4EAV7软件,为主要关注演示FCC合规性的广播公司提供了更加经济的解决方案。

更多新闻