处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

要把智能硬件玩到软硬无敌,成都:还有谁

要把智能硬件玩到软硬无敌,成都:还有谁
来源:四川在线 时间:2016-04-13

成立仅仅一年半时间,已获两轮千万级融资,估值翻了四倍,成为成都互联网智能硬件领域的一匹“黑马”……4月12日,记者从成都高新区获悉,成都极企科技举行新品发布会,推出一系列新型办公路由产品,并宣布将推出智能办公系统Axinside。至此,成都高新区极企科技在智能办公的科技领域,已成功打造出一条完善的“硬件产品+软件系统”的产业链。

“智能硬件是软硬件的高度结合,而目前,要适应移动互联网技术的发展,企业开发智能硬件的迭代能力势必要求进一步提高。”成都高新区相关负责人说,作为 “中国软件名城”的成都,不乏具有竞争实力的软件企业。截至2015年底,成都高新区已聚集移动互联网企业超过1200家,智能硬件企业近200家,智能硬件“软硬”结合产业链条已初步形成。

升级智能办公路由 提升传统硬件内涵

“‘互联网化’的智能内核、人性化设计的‘外壳’硬件、满足个性化需求服务,这三者的结合,让‘高冷’的技术与‘现实’的生活相结合,企业智能路由从这里开始革命性的突破。”极企科技创始人何铮说,此次推出的新品包括极企办公路由的AX1000、AX1200、极企棒、Axinside智能办公系统。

据介绍,本次发布的旗舰路由器AX1200采用MTK7621双核处理芯片、内置硬盘、千兆WiFi+16MFlash并配有256MB内存,处理能力强劲,搭载全新的四天线外加一根智能天线的设计,将引领中小企业进入办公5G和千兆网络时代。另一款AX1000则采用MTK芯片,大内存、双频千兆无线,为中小企业提供全方位的产品选择。

经过720天的研发迭代,极企将AxInside智能办公系统独立,推进了和各种存储设备和办公设备的嵌入合作,未来会嵌入更多的办公设备中,发挥更大的作用。相对于传统路由仅仅可以上网的单一功能,极企办公路由内置多种企业办公类的服务模块,能为企业提供集日常审批、自动打卡、考勤统计、公告通知等一站式服务,为中小企业实现企业网络办公和日常管理提供软硬件支持。

何铮说,该类软件此前仅应用在高端专业的存储产品上,极企科技率先将该软件集成在路由中,并对中小型企业常用的功能进行了精准的深度研发,从而可以有效降低中小企业的办公成本。

“以智能路由器的打卡功能为例,企业如果采用该产品,员工一旦进入智能路由器的WiFi信号覆盖范围,就会自动打卡。新的企业级软件不仅仅是解决企业内部流程的问题,而且能够解决企业从内部到外部的链接问题。”何铮说,目前,极企路由已拥近20000家企业用户,智能路由器的使用次数近20亿次。

比拼办公增值应用 推广5G办公路由

“投资极企科技除了看中创业者和产品外,我更看中该产品未来的发展。”极企天使投资人徐石说,极企智能办公平台为企业提供的不仅是一种简单的网络交换,还有云端、自带软件等一系列企业增值应用,这才是将来极企的核心竞争力,“未来,这个小小的盒子将成为智能办公系统的中央控制器。”

极企智能办公平台不仅为越来越多的企业无线组网、安全布网提供更新的专业的选择,还将打造打造智能办公无线方案的商业闭环,为中小企业提供一整体的5G办公无线+智能办公方案。极企办公路由的另一个标志性变革也在于对企业上网安全的管控,率先在路由器上实现802.1x协议。极企路由提供每个人独立账号,认证员工和来访者,内部员工的WiFi信道和访客的WiFi信道互相隔离,提高了公司无线网络安全性和本地系统数据保密性、独立性。这一办公路由的底层保护企业的WiFi网络安全,为公司的数据信息铸造起道坚固防线。

“其实路由器是一种比较底端的设备,它的内存小、运算能力弱,如何把庞大的软件放入小小的路由器中便是这个领域的瓶颈。”何铮说为了更好的推广5G办公路由,未来半年内将在100座城市进行试点培训,设计5G办公无线方案,“如果试点成功,我们将面向更多用户进行推广。”

软硬件企业抱团 加速区域创新速度

平均1个月更新一次软件系统、半年至少迭代一次硬件产品,这是“软硬”结合之路上的“极企速度”。在成都高新区,软件和硬件的结合,不仅方便了企业和个人的工作和生活,并正在成为一种具有颠覆性冲击力的创新模式。

事实上,在成都高新区,从事智能硬件产品创新的企业都在快速提升迭代能力。

仅凭一个形如字典的方盒子投影,室内白墙上出现了巨大而清晰的画面,再加上出色的音效,观众身临其境的感觉便油然而生,效果堪比家庭影院。这个小方盒能投射出超6米宽屏幕,尺寸相当于36台50英寸电视拼接在一起。

3月下旬,与极企科技共同扎根在成都高新区的极米科技连推3款无屏电视。极米的无屏电视新品做到了白天不拉窗帘即可观看,而超高清无屏电视的发布,更是填补了行业空白,将画质提升到全球尖端水平。

极米无屏电视走的正是“软硬”结合之路。2015年,依托多款创新产品的引领,极米无屏电视国内市场占有率达到51.4%。在全球范围内,极米出货量也超过国际投影巨头,成为全球。

谈到极企科技未来的发展规划,何铮表示,未来将以智能路由器为基础,继续加大研发投入。在加大技术创新力度的同时,还将积极开展专利布局。“现在我们已经获得4项专利授权,还有近10项专利正在申请中。力争推出更多的专利产品,将公司打造成国内智能路由器领域的企业。”

作为全国知名的IT产业优势聚集区,成都高新区同时具有“软件”和“硬件”两大产业基础。成都高新区相关负责人表示,软件企业与硬件企业的联手、抱团发展,可望使成都高新区在一些关键领域形成一批新的创新产品与创新模式。同时也将带动传统的硬件厂商从规模化的传统道路向注重功能化定制的内涵式智造提升。

据了解,成都高新区已聚集众多从事软硬结合的创业企业,如成都乐动信息公司推出的咕咚健康手环、成都新创芯公司的手掌静脉识别设备瞄准健康领域,成都有尔科技公司推出的智能体验专家、成都有形科技公司推出的可穿戴信息滴管瞄准智能家居领域,等等。

据介绍,截至2015年底,成都高新区聚集移动互联网企业超1200家,智能硬件企业近200家,智能硬件“软硬”结合产业链条已初步形成。


发布会现场产品展示

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19191次
2 1N4001 0.19MB 15180次
3 DAC1220E 0.95MB 13305次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13264次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11351次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8963次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6691次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6464次
9 DS1337U+ 0.28MB 6404次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6381次