Infineon XMC4700 Relax系列评估套件登陆Mouser

时间:2016-04-13 13:52:24 来源:云汉芯城 有0人参与

更多

2016年4月13日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Infineon Technologies的XMC4700 Relax、用于5V扩展板的Relax套件及Relax Lite评估套件。这些套件适用于评估XMC4700 微控制器和Infineon 基于Eclipse的免费集成开发环境 (IDE) DAVE™的性能。借助于XMC4700 Relax、用于5V扩展板的Relax套件和Relax Lite套件,工程师能够针对各种工业和消费类应用进行原型设计,如汽车、工程车和农用车、电机控制、太阳能系统和电源。

Mouser备货的Infineon XMC4700 Relax、用于5V扩展板的Relax套件及Relax Lite评估套件都搭载了基于32位ARM® Cortex®-M4内核的Infineon XMC4700微控制器;支持串行线调试 (SWD)、串行线输出 (SWO) 和虚拟COM端口的板载调试探针;外加一个micro-USB端口。三款电路板均具有兼容Arduino Uno的接头。Relax和Relax Lite板包括一个0Ω的电桥,使得套件能与兼容Arduino Uno的3.3V扩展板搭配使用,而用于5V扩展板的Relax套件具有一个电平移位器,因此套件可与兼容Arduino Uno的3.3V和5V扩展板搭配使用。

XMC4700 Relax套件增加了支持以太网的通信功能,为嵌入式服务器提供了便利,而其microSID卡槽还允许用户存储HTML页面。Relax套件还具有32Mb的四通道SPI闪存、适合12V和24V总线系统的Infineon高速CAN收发器以及32.768 kHz实时时钟 (RTC) 晶振。

更多详情,敬请访问http://www.mouser.cn/new/Infineon-Technologies/infineon-xmc4700-eval-kits/

标签 Mouser