处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

elmos在慕尼黑电子展展出电机驱动和车用LED驱动器产品系列

elmos在慕尼黑电子展展出电机驱动和车用LED驱动器产品系列
来源:EEFOCUS 时间:2016-03-17

elmos将在2016慕尼黑电子展(2016年3月15日至17日)中展示传感器,电机驱动和车用LED驱动器产品系列。elmos产品在汽车、工业和消费品中有众多应用,例如在超声波停车辅助、电机驱动、手势识别、烟雾探测器、以及汽车照明等应用中已得到广泛应用。您可以在E2馆,2208展位看到。


elmos在开发和生产超声波IC领域拥有超过20年的经验。每一代IC芯片开发得越来越好。凭借我们广泛的知识,我们能够为高档超声系统的全面配置提供先进的IC,例如汽车或工业应用。

 

E523.52是直流无刷(BLDC)电机控制器。用于24V~48V汽车应用、工业应用和商用车辆的可编程、高压无刷电机控制器。该控制器集成了3个半桥驱动器,1个11V降压转换器,2个线性稳压管和1个带有32kB闪存的16位RISC微控制器。

 

elmos DC/DC LED恒流控制器系列E522.3x提供了多种拓扑结构,如相对于GND的升压,相对于电池(正极)的升压,SEPIC拓扑结构或相对于电池的降压。该 IC的工作电压范围5V至55V,高达80V的输出电压。这个方案可应用于近光灯、远光灯、雾灯、日间行车灯和后视镜转向信号灯。

 

基于E522.8x线性恒流系列芯片,用于汽车尾灯、后雾灯、日间行车灯和高位刹车灯的线性恒流LED控制器,具有的电磁兼容抗干扰性能。