处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

新汉MVS 5200模块化车载系统助力智能公共交通监控

新汉MVS 5200模块化车载系统助力智能公共交通监控
来源:EEFOCUS 时间:2016-03-15

新汉移动监控系统MVS 5200系列将视频图像转化为智能操作,智能化监控公共安全和运输工作。基于Intel Core 处理器的MVS 5200系列采用微服务器,移动NVR,和数据记录器,提供实时智能的公共交通管理功能,有能力看到,识别和思考。MVS 5200系列可以帮助检测可疑物品,打击犯罪,防止逃票,提高公共汽车,地铁交通系统,轨道,甚至更多交通工具的安全和效率。


MVS 5200系列配备高处理能力所需的密集运算分析。采用Intel Core i7-5650U 或 i3-5010U处理器,MVS 5200系列可以分析监控视频和车载传感器数 据。为加强运输安全,MVS 5200系列可以检测到无人看管的包裹,及时控制潜在的安全威胁。如果将移动监控系统安装到巡逻车辆,甚至可以运行自动车牌识别(ANPR),将目标车辆 和高风险车辆驶离道路。对于逃票的管理,MVS 5200系列可以计算客流量,基于人员特征识别不合格的持票人,取得费用回收。

源于多个数据源的协调信息,MVS 5200系列可以安装丰富的接口和传感器。8个PoE端口简化布线,连接高分辨监控摄像机,而一个CAN连接头和DI/ O可从车载传感器收集发动机转速、胎压、制动状态。同时G传感器和GPS接收机提供位置信息和车辆痕迹。通过串行连接获得的驾驶员ID身份识别是另一个显 著的特点。

对于分析或文档存储,所有的视频和传感器数据可以进行融合,以创建一个完整事件视图,设置触发反应,并支持直播和回播模式。高达4百万兆字节的分析结果, 视频图像,和传感器数据都可存储到2个HDD/SSD空间。更重要的是,高速的网络支持与1个Wi-Fi和2个3G/LTE连接并允许云备份,远程监控, 和紧急报警。

专注移动应用,MVS 5200系列采用低功率保护,引擎点火延迟,和一个可选的应对公共交通供电不稳的备份电池。一旦检测到断电等异常状态活动时,即可以将备份电池付诸使用。 除了这些智能电源管理特点,MVS 5200系列的无风扇机构,提供严苛环境应用的稳定可靠运行性能。 

移动监控系统MVS 5200系列提供不同级别的运算性能,如基于Intel Core i3-5010U处理器的MVS 5200,基于Intel Core i7-5650U的MVS 5210 – 都适用于公交车,教练,和巡逻车。同时,MVS 5210-RA和MV 5210-RF通过EN50155认证,支持24V和110V电源输入,是专为快速公交、轻轨、铁路运输而设计。

特点
微指令服务器功能设置

  • 双核Intel Core i7-5650U 或i3-5010U 处理器
  • 可达16GB的DDR3L 1600MHz工业等级内存
  • 3x mini-PCIe 槽,支持USB, PCIe, 和mSATA 接口
  • 2x 外接的SIM 卡槽(可选) 和1x 内嵌SIM 卡槽
  • 低功耗保护,电源开/关延迟,和可选电池组的电源管理
  • 无风扇设计

移动NVR 功能设置

  • 预安装VMS软件
  • 视频编解码:H.264,音频编解码器:G.726/G711
  • 直播与回放模式:1 / 4 / 9 split VGA输出
  • 记录:运行时钟/运动记录/事件触发
  • 视频冲压:车辆编号/位置/时间/事件信息
  • 8x 10 / 100 / 1000 Mbps 802.3af PoE端口,可达5M记录
  • 多达4TB的两个可移动的SATA 3.0 SSD/HDD
  • 磁盘管理:分区管理,格式化分区,S.M.A.R.T状态

 
数据记录器的功能设置

  • 内置CAN 2.0B.OBDII 功能 (SAE J1939)可选
  • G-sensor 和GNSS 模块:GPS/ GLONASS /QZSS/Galileo/BeiDou
  • 支持24/7 GNSS 追踪,即使电源关闭状态下
  • 航位推测(可选)
  • 8x GPIO, 模拟量输入, 速度频率输入
  • 驾驶员身份识别,iButton 和 RFID输入
  • 2x RS232/422/485, 3xUSB