处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

为了5G,这四大运营商都能在一起也是神奇

为了5G,这四大运营商都能在一起也是神奇
来源:飞象网 时间:2016-03-02

据国外媒体报道,在我们全力迎接下一代5G移动通信的时代里,一切都在以极快的速度推进,尽管许多移动用户仍在使用或只是近才升级到4G LTE通信,甚至是在4G仍在不断发展演变的情况下。

尽管如此,全球四大知名电信运营商——日本的NTT DoCoMo、韩国的KT和SK电讯,以及美国的Verizon——决定及早开始5G的研发和部署。在巴塞罗那2016年世界移动通信大会上,这4家运营商公布了一项组建“5G公开试验规范联盟”(5G Open Trial Specification Alliance)的计划,旨在推动5G技术向前发展。同时,DoCoMo还与爱立信宣布,它们已经利用两个连接的5G终端在室外试验中实现了每秒累积 20 Gbps的传输速度。

这一四方联盟旨在就各家公司单独的5G试验所提供的技术基本要素达成一致。然后,它们会将利用集体力量推动议定的规范“服务于一个面向世界各地不同5G试验活动的、共同的可扩展平台”。

DoCoMo公司5G实验室高级研究工程师Yoshihisa Kishiyama在接受《IEEE Spectrum》杂志记者采访时表示:“我们尤其希望决定要在全球行业中使用哪个5G频段。我们希望在2018年年底之前终确定5G规范。”

如果这一计划获得成功,则将有助于制定要求网络设备制造商遵循的标准,加快第五代通信到来的步伐。DoCoMo已公开承诺,将加紧5G服务研发,并在2020年东京奥运会召开之际推出相关服务。

根据国际电信联盟的报告,5G承诺“在2020年之后实现一个无缝连接的社会,将人与设备、数据、应用、运输系统和城市共同接入一个智能网络通信环境”。

为实现这一目标,Docomo在其2014年7月发布的白皮书中指出,5G可提供的数据速率将比目前无线网络提供的快100倍,延迟减少至1毫秒,系统容量增加1000倍,同时降低能耗。随着将会连续连接至云服务的物联网设备的大批涌现,DoCoMo制定的目标是“同时连接的用户数量相比4G LTE提高100倍”。

该公司预计,5G将需要使用更高的频率频谱(范围从6至66 GHz)。这将需要考虑采用毫米波频段,该频段能够启用多波束多路复用和大规模多输入多输出(MIMO)技术。

因此,不需要广播来自所有方向的基站信号,单个信号可以在各个终端和要求的基站之间传输——以及通过更小的天线集群在拥挤的热点之间传输。这种部署可以消除来自附近终端的干扰和数据传输速度的减缓。预计这种方式还将更有效地利用信号功率并提高带宽使用效率。

在上周日于DoCoMo在横须贺研发中心外进行的一次试验中,这种多波束多输入多输出技术被用于传输累计20-Gbps的数据量。DoCoMo与爱立信的工程师设置了4座小型基站,每个都配置了64个天线单元,以便创建一座超灵敏基站。试验使用了两套爱立信5G样品终端,分别距基站9米和3米,能够在15 GHz无线频段上同时下载超过10 Gbps的数据。

在同一天进行的一次单独试验中,该公司成功在距离基站超过70米的地方传输了10 Gbps的数据,然后在距离基站120米的地方实现9 Gbps。

Kishiyama表示:“我们的目标(推出商用服务)是在2020年先实现每秒不到10 Gbps,然后在2020年之后实现每秒高于10 Gbps的流量。”他补充说,DoCoMo希望在“2020年之前”看到新的5G应用出现,“以便在5G真正到来前推动”这一技术的发展。但他没有具体说明这类应用程序会有哪些。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19208次
2 1N4001 0.19MB 15190次
3 DAC1220E 0.95MB 13316次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13276次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11369次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8980次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6705次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6479次
9 DS1337U+ 0.28MB 6421次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6393次