• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Mouser备货Lumileds新一代LED产品 LUXEON XR-TX高光效LED矩阵

来源:云汉芯城
时间:2016-03-02

分享至:


2016年3月2日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始库存Lumileds的LUXEON XR-TX LED模块。这些LED器件将12颗高光效LUXEON TX LED的整合在一个坚固且导热的金属芯PCB中。LUXEON XR-TX 模块可便捷地与第三方透镜及驱动相结合,以便快速地完成设计,并将产品推向道路、隧道和高/低棚灯具等LED照明市场。

Mouser分销的这款Lumileds LUXEON XR-TX模块进行了优化,适合于需要在坚固且导热的基板上安装高功率LED阵列的照明应用。集成式LUXEON TX发射器可通过具有严格相关色温控制的统一光源,提供高通量密度。LUXEON XR-TX模块能够产生3,300流明的光通量,并具有4000K、5000K和 5700K三种色温规格,其小显色指数 (CRI) 为70。LUXEON XR-TX模块在色温4000K、驱动电流700 mA的条件下可达到140 lm/W的出色板级光效。

设计人员能够串连多达7个LUXEON XR-TX 模块,可实现多样的系统配置和必要的光通水平。LUXEON XR-TX 模块大小为150mm × 45mm ,因此设计人员可以将模块与标准型透镜、透镜板级驱动器整合在一起,轻松实现系统集成,加快产品上市时间。模块具有-40至+85ºC的宽工作温度范围,符合各种环境条件下的性能需求,极其适合户外及大区域的照明应用,如街灯、高/低棚灯具以及体育馆照明。

更多详情,敬请访问//www.mouser.cn/new/lumileds/lumileds-luxeon-xr-tx/

更多新闻