ARM更新Cotex-R8处理器:为5G而生

时间:2016-02-19 14:18:35 来源:经济日报 有0人参与

更多

针对即将于2020年到来的5G连网技术,以及未来将成为主流的LTE Advanced Pro技术标准发展,ARM宣布推出Cortex- R8处理器,藉由低延迟、高效能与低功耗等特性对应5G网路数据机或巨量储存装置。目前此款处理器设计已经开放授权,相关应用产品预计最快在今年内陆续问世。


此次ARM宣布推出的Cortex-R8处理器,主要采用四核心架构规格,并且着重对应5G连网数据机设计应用,以及巨量储存装置设计需求,透过低延迟、高效能与低功耗等特性满足5G连网、物联网与储存应用。此外,ARM也在Cortex-R8处理器加入即时特点,以及可延伸搭配低延迟记忆体,藉此提升处理器整体效能表现。

目前包含华为在内厂商已经开始与ARM携手合作此款处理器授权,预期最快在2016年将会有相关应用产品问世,例如针对巨量储存市场需求设计产品,以及对应LTE Advanced Pro与5G连网技术标准设计,同时下周即将展开的MWC 2016也预期会有具体展示。