处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

麒麟955处理器首弹,华为P9要打造新一代神器?

麒麟955处理器首弹,华为P9要打造新一代神器?
来源:TechWeb.com.cn 时间:2016-02-17

华为将在MWC 2016展会举行新品发布会目前已经得到了余承东的确认,从他的一条微博就可以看到为新品发布会宣传造势的海报,海报上写着“The New Style Of Business”的发布会标语。除开已经曝光将要发布的华为笔记本外,另一款超薄旗舰机P9的主要配置也于近日被曝光,并且还有消息称P9将会有一场专门的发布会,可见华为对这款产品的重视程度。

随着华为P9在国内获得3C认证和型号核准,这款华为2016年款旗舰新机自然就倍受关注,而关于该机的曝光也一直没停过,现在有消息人士爆料称华为P9的型号为EAV开头,分别有标配与高配双版本,目前确认的配置为显示屏大小为5.2英寸1080P屏,将搭载麒麟955处理器,可以看成是麒麟950的性能增强版,采用800万像素前置+双1200万像素主摄像头,其中主摄像头感光彩色,副摄像头为黑白,支持景深测试等功能,这必然成为了华为P9的一大卖点。



另外由于有标配与高配的区别,所以在存储空间上会有所区别,其中高配版将拥有64位DDR4闪存,而标配则为DDR3闪存;另外USB接口升级为Type-C接口,电池容量为2900毫安时,并且还有玫瑰金配色。

此外华为P9还将具备四个版本,这其中就包括了廉价版P9 Lite、P9标准版、P9 Max、P9增强版,其中,华为P9增强版传闻触控屏相比同系列机型会略大一些,内存和机身存储容量也会得到提升,并且还会装载1200万像素双镜头,但遗憾的是这四种版本的华为P9均不支持2K超清分辨率,看来华为还是一直坚持着使用1080P。


这四个版本的华为P9处理器均采用了麒麟955,具体代号为Hi3650GFCV121,从已经曝光的工信部信息来看,目前只有两款新机和四个型号获得了无线电发射型号,其型号分别为EAV-AL10,EAV-AL00以及VNS-AL00 和VNS-CL00,据称将是华为P9和华为P9青春版,似乎证实了该机确有多个版本推出的传闻,后在华为P9的售价上目前已知的消息是将定位于 1500-3000元价位,预计今年三月份上市销售。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19191次
2 1N4001 0.19MB 15180次
3 DAC1220E 0.95MB 13305次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13265次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11352次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8963次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6691次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6465次
9 DS1337U+ 0.28MB 6405次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6381次