三星Note 6大起底,6GB RAM有啥了不起

时间:2016-02-15 17:03:19 来源:新浪手机 有0人参与

更多

伴随工作节奏的回归,许多热门机型也随之又开始有了新消息。近日就爆出了一些关于三星Note6的相关配置消息。据悉,三星Galaxy Note6将会配备5.8英寸Slim RGB AMOLED屏幕、分辨率为2560x1440像素,并且具备1024的压感屏幕。同时,这款Galaxy Note6配备了6GB RAM,这个配置相较于三星同级别产品有较大的升级。在摄像头方面,还具备三围镜头位移防抖以及传感器位移防抖功能。

此外,值得注意的是,三星此番全新推出的Galaxy Note6将很有可能自带手机支架。根据三星目前已经申请的S pen转轴弯曲专利显示,当手机中的S pen抽出到一半时,可利用S pen笔的转轴弯曲笔杆,以转轴和笔杆支点支撑手机。考虑到三星的Galaxy Note系列一直标配S pen,也就是说我们很有可能在即将推出的Galaxy Note6上见到这一专利。