处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔乱了的节奏,靠10nm处理器能找回来吗

英特尔乱了的节奏,靠10nm处理器能找回来吗
来源:威锋网 时间:2016-01-26

日前,曾报道了英特尔即将推出三款 10nm 处理器的计划。而在此前,很多专业人士都认为是两款。英特尔的管理层向投资人员表示:他们正试图在两年内将处理器从 10nm 转为 7nm,而在这一过程中,他们会推出三款 10nm 的处理器。

但对于英特尔的说法,分析人士认为这只是理想的状态。在此前曾有消息称,Kabylake 会停留在 14nm 的节点,并打乱英特尔每两年一次升级的节奏步伐。而现在,该公司即将推出的首款 10nm 处理器被称为 Cannonlake,在此之后,第二款 Icelake 将在一年之后到来。而至于第三款 Tigerlake,则可能被拖到 2019 年。如果照这个节奏来看的话,两年内推出 7nm 的处理器显然是不实际的,可能快也要拖到 2020 年之后。在这种节奏之下,推出5nm处理器的时间则要等到 2022 年之后了。

对于英特尔来说,也许他们需要重新找回自己的节奏。而对于用户来说,则更希望用到设计更加优秀且性能更加精良的产品。而有趣的是,相比之下,该行业的其它对手(比如台积电),则“计划在 2018 上半年开始量产 7nm 产品”。